Guia de utilizador do dispositivo_03

Interruptor duplo com 2 interruptores de controlo de estores

Para emparelhar o interruptor sem fios duplo com 2 interruptores de controlo de estores, tem de alterar o funcionamento do interruptor sem fios para duplo. Consulte Alterar o funcionamento de simples para duplo.
NOTA: Não remova o botão basculante do interruptor de controlo de estores.
  1. Prima ligeiramente o botão de pressão, em cima do lado direito, 5 vezes numa sequência rápida no interruptor sem fios.
    O LED de estado pisca a verde.

  2. Prima brevemente o primeiro interruptor de controlo de estores 5 vezes numa sequência rápida.
    O LED de estado pisca a verde.

    O estore subirá e descerá algumas vezes. Quando emparelhado com sucesso, o LED de estado no interruptor sem fios e o interruptor de controlo de estores desligam-se.
    IMPORTANTE: Verifique se o emparelhamento foi bem-sucedido antes de continuar com o canal esquerdo.
  3. Prima ligeiramente o botão de pressão, em cima do lado esquerdo, 5 vezes numa sequência rápida no interruptor sem fios.
    O LED de estado pisca a verde.

  4. Repita o passo 2 no segundo interruptor de controlo de estores.
    O estore subirá e descerá algumas vezes. Quando emparelhado com sucesso, o LED de estado no interruptor sem fios e o interruptor de controlo de estores desligam-se.
Comentários
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.