DUG_Unica Single Socket Outlet_WSE-02

Контроль энергопотребления

С помощью приложения Wiser можно контролировать энергопотребление подключенного к розетке устройства на основе определяемых значений потребления.
совет: Вы можете видеть значение потребления энергии нагрузкой, подключенной к устройству, в режиме реального времени на панели управления устройства.
Для проверки истории потребления энергии устройством:
  1. На главной странице выбрать Все устройства > Connected - одиночная розетка, встраиваемая.
  2. На странице панели управления розеткой нажать на Потребление.
  3. На странице Потребление графически показано общее энергопотребление, а также его изменение за неделю (A), месяц (B) и год (C).
    Для просмотра общего энергопотребления в конкретный день/месяц можно нажать на каждый столбик графика.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Была ли информация полезной?