DUG_Unica Single Socket Outlet_WSE-03

Emparejamiento del dispositivo con el escaneo automático

Al emparejar el dispositivo con el escaneo automático, se detecta automáticamente el dispositivo cuando se active el dispositivo correspondiente.
Para emparejar el dispositivo:
  1. En la página Inicio, toque +.
  2. Toque Escaneo automático y Confirmar.
  3. Si se dispone de varias Gateways, proceda con el paso 4 o el paso 5.
  4. Toque Seleccionar Hub y seleccione el Wiser Hub en el menú deslizable.
  5. Pulse brevemente el pulsador 3 veces (<0,5 s).
    NOTA:
    • El LED parpadea en color ámbar.

    • Espere unos segundos hasta que finalice la búsqueda del dispositivo.

    SUGERENCIA: Si desea emparejar varios dispositivos a la vez, realice el paso 5 en cada dispositivo y espere unos segundos.
  6. Toque Siguiente (A) y seleccione Toma de corriente inteligente, 1 elemento, 16 A.

  7. Cuando el dispositivo se haya añadido correctamente, toque Listo.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

¿Le ha resultado útil?