Ajuste de la temperatura de la sala usando la aplicación
Para controlar la temperatura de la sala:
-
En la página Inicio, pulse Todos los dispositivos > Termostato.
-
En la página del panel de control puede hacer lo siguiente para ajustar la temperatura (A):
– Pulse la el signo "+" o "–" para ajustar el punto de consigna de la temperatura.
– Arrastre la barra deslizante hacia arriba/abajo para establecer el punto de consigna de la temperatura.
NOTA:-
La temperatura del punto de ajuste del termostato varía de 4 °C a 30 °C.
-
Cada pulsación "+/-" aumentará o reducirá 0,5 °C el punto de consigna de la temperatura.
-
Modo de calefacción: Cuando el termostato está
en modo de calefacción, el icono de la llama aparece en la aplicación
Wiser.
Modo de refrigeración: Cuando el termostato está
en modo de refrigeración, el icono de la nieve aparece en la
aplicación Wiser.