DUG_Exxact Liiketunnistin Multiwire LED-säätimellä Zigbee_WH-01

Amazon Alexa™

Amazon Alexa™ (Alexa) on älykäs henkilökohtainen Amazonin™ kehittänyt avustaja, ja se pystyy toimimaan äänen kanssa vuorovaikutteisesti.

Yleiset Wiser-komennot Alexalle

  • Kysely: "Alexa, is the motion sensor dimmer on?" (Alexa, onko liiketunnistimen himmennin päällä?)

  • Liikkeen tunnistus: "Alexa, is the sensor detecting movements?" (Alexa, havaitseeko tunnistin liikettä?)

  • Laitteen kytkeminen päälle/pois päältä: "Alexa, turn on/off the motion sensor dimmer" (Alexa, kytke liiketunnistimen himmennin päälle/pois päältä).

  • Kirkkaustason %: "Alexa, increase or decrease the brightness by XX percentage" (Alexa, lisää tai vähennä kirkkautta XX prosentilla).

  • Pienin kirkkaus: "Alexa, set the motion sensor dimmer to minimum brightness" (Alexa, aseta liiketunnistimen himmennin pienimpään kirkkauteen).

  • Maksimaalinen kirkkaus: "Alexa, set the motion sensor dimmer to maximum brightness" (Alexa, aseta liiketunnistimen himmennin maksimaaliseen kirkkauteen).

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Auttoiko tämä?