DUG_LK FUGA trådløs Multiwire lysdæmper til LED_WH-00

Opsætning af tidsplan

Lysdæmperen kan styres fuldt ud med en tidsplan. Når tidsplanen er indstillet, aktiveres lysdæmperen på et givet tidspunkt.
  1. Tryk på Hjem-skærmen.
  2. Gå til Tidsplaner > for at oprette en tidsplan.
  3. Indtast navnet på tidsplanen (A).
  4. I menuen TYPE skal du vælge Lys (B).
  5. I menuen GÆLDER FOR skal du vælge Lysdæmper (C) blandt de anførte enheder.
  6. Tryk på Opret for at opsætte begivenheder.
  7. Under menuen BEGIVENHEDER skal du vælge en dag og derefter trykke på for at tilføje en begivenhed som f.eks. TILSTAND (lys slukket eller dæmpningsniveauet i %) og HVORNÅR (solopgang/solnedgang eller bestemt tidsområde).
  8. Tryk på Indstil for at gemme tidsplanen.
    TIP:
    • Du kan tilføje flere tidsplaner på grundlag af dit behov. Vælg dage, tryk på , indstil tændt/slukket tilstand og tid.

    • Du kan kopiere den eksisterende tidsplan til en anden tidsplan eller til de dage, du ønsker. Tryk på .

      • Tryk på Tidsplan, og vælg en eksisterende tidsplan, og tryk på Kopiér.

      • Tryk på Dag, og vælg de dage, som du vil tildele, og tryk på Kopiér.

    • Når tidsplanen starter, kan du se indtil tid på følgende skærme:

      • Skærmen Enhedsstyring.

      • Fanen Styring under enhedens navn.

      • Afsnittet Foretrukne enheder på Hjem-skærmen.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Var dette nyttigt?