Micromodule avec ou sans neutre pour variateur de lumière
- Retirez l’enjoliveur du commutateur sans fil.
- Appuyez brièvement 5 fois de suite sur le bouton-poussoir supérieur droit de l’interrupteur sans fil.
-
AVERTISSEMENT
RISQUE DE DÉCHARGE ÉLECTRIQUE- Respectez les règlements en vigueur pour les activités sur les pièces sous tension.
- N’actionner les boutons de l’appareil qu’à l’aide d’un équipement auxiliaire isolé répondant aux exigences de la norme EN 60900.
Le non-respect de ces instructions peut provoquer la mort, des blessures graves ou des dommages matériels.- Appuyez brièvement 5 fois de suite rapidement sur le bouton Setup/Reset du variateur.
- Appuyez brièvement 5 fois de suite rapidement sur le bouton-poussoir de gauche (relié à la borne 1).
La LED d’état clignote en vert sur le variateur.NOTE: Si le variateur est situé derrière le bouton-poussoir mécanique, la LED d’état n’est pas visible.La lumière connectée au variateur clignote plusieurs fois. La LED d’état cesse de clignoter en vert sur le commutateur sans fil et le variateur. Le variateur peut désormais être contrôlé par le commutateur sans fil.