Création d’un automatisme

  1. Sur l’écran d’accueil, appuyez sur .
  2. Accédez à Automatismes, puis appuyez sur pour créer un automatisme.
  3. Saisissez le nom de l’automatisme (A) et sélectionnez l’une des conditions suivantes pour déclencher l’automatisme.
    • Toutes les conditions: Toutes les conditions doivent être remplies pour déclencher un automatisme.

    • Toute condition: Une des conditions doit être remplie pour déclencher un automatisme.

    CONSEIL: Vous pouvez choisir l’image de couverture qui représente votre automatisme en appuyant sur .
  4. Appuyez sur Ajouter des conditions (B) et sélectionnez l’une des options suivantes (C).
    • Changement d’état d’un équipement (sélectionnez l’appareil): Un automatisme est déclenché en fonction de l’état d’un appareil, tel que l’ouverture d’un volet ou la détection d’un mouvement par un capteur de mouvement.
    • ModeAbsence (activez ou désactivez): Le modeAbsence peut également déclencher un automatisme pour allumer les lumières, fermer les volets, etc. Pour obtenir plus d’informations sur le ModeAbsence, reportez-vous au guide d’utilisation du système.
    NOTE: Vous pouvez ajouter jusqu’à 10conditions.
  5. Pour lancer l’automatisme à un moment donné, Appuyez sur Lorsque > Ajouter un horaire et sélectionnez l’une des options suivantes (D):
    NOTE: Vous pouvez ajouter jusqu’à 10entrées de temps.
    • Heure précise de la journée - L’automatisme se déclenche à une heure précise de la journée, par exemple au lever, au coucher du soleil ou à 8h00.
    • Période de temps - L’automatisme se déclenche pendant des périodes de temps telles que du lever au coucher du soleil, ou du coucher au lever du soleil, ou de 8h00 du matin à 17h00.
    1. Dans cet exemple, nous allons choisir Heure spécifique du jour puis sélectionnez Coucher de Soleil comme heure de début de l’automatisation.
    2. Après avoir choisi l’heure de démarrage de l’automatisation, appuyez sur Set dans le coin supérieur droit.
  6. Pour ajouter une action, appuyez sur Alors > Ajouter une action et sélectionnez l’une des options suivantes (E):
    NOTE: Vous pouvez ajouter jusqu’à 10actions.
    • Contrôler un appareil - Sélectionnez l’appareil et définissez l’état souhaité de l’appareil.
    • Envoyer une notification - Vous serez averti(e) si la condition est remplie.
    • Activer un moment - Sélectionnez un moment à activer lors de l’automatisme.
    • Patienter - Cette option vous permet d’ajouter un délai dans une séquence d’automatismes. Vous pouvez définir la durée d’attente par incréments de 1heure et 1minute, jusqu’à un maximum de 24heures. Cette fonction est utile pour retarder des actions dans une automatismes.
    1. Dans cet exemple, nous allons sélectionner Contrôle d’un équipement et sélectionnez Prise intelligente (F) en tant qu’appareil déclenchant une action, nous sélectionnerons ultérieurement pour le Attente permet d’ajouter un délai dans l’automatisation.
      IMPORTANT: Vous ne pouvez pas sélectionner le même appareil que celui que vous avez sélectionné Ajouter des conditions à l’étape 4. Le périphérique doit être différent.
    2. Définissez l’état, par exemple l’état Marche/Arrêt de la prise intelligente. Appuyez ensuite sur Définir, situé dans le coin supérieur droit.
    3. Encore une fois, appuyez sur Ajouter une action et sélectionnez l’option Attente.
    4. Faites défiler les minutes et définissez le temps d’attente sur 1minute. Appuyez ensuite sur Enregistrer, situé dans le coin supérieur droit.
  7. Appuyez sur Sauvegarder.
    L’automatisme sauvegardé s’affiche sur la page Automatismes. Appuyez sur l’interrupteur à bascule (G) de la pageAutomatismes pour activer/désactiver l’automatisme.
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Contenu utile ?