DUG_Ovalis Interrupteur à relais_WH-06

Appairage du dispositif avec la passerelle Wiser

Vous pouvez appairer votre interrupteur à relais avec la passerelle Wiser pour accéder à l’interrupteur à relais et le contrôler.
  1. Sur l’écran d’accueil, appuyez sur .
  2. Appuyez sur Equipements > > Lumières > 1 Bouton.
    SUGGESTION: Vous pouvez également y accéder en appuyant sur Contrôle > > Lumières > 1 Bouton.
  3. Appuyez sur Scanner le code QR et autorisez l’application Wiser Home à accéder à votre caméra. Ensuite, scannez le QR code situé sur le dispositif.
    NOTE: Si vous ne parvenez pas à trouver le bon QR code, appuyez sur Je n'arrive pas à trouver le bon code QR pour appairer le dispositif manuellement et passez à l’étape 4.

    Si le QR code est incorrect, un message QR code scanné incorrect s’affiche. Appuyez sur Je ne peux pas scanner le QR code et choisissez l’une des options suivantes :

    • (A) : Entrez l’adresse MAC et le code d’installation, puis appuyez sur Connexion. L’application vérifie si l’adresse MAC et le code d’installation sont valides.

    • (B) : Choisissez cette option si vous ne parvenez pas à trouver l’adresse MAC et le code d’installation.

  4. Appuyez sur Suivant, appuyez brièvement 3 fois sur le bouton-poussoir et assurez-vous que la LED clignote en orange.

    Attendez quelques secondes que la LED s’allume en vert et que l’application confirme que l’appareil est appairé.

    NOTE: Si la LED clignote en vert et en rouge, consultez les instructions en appuyant sur le lien La LED clignote en vert et en rouge ?.
  5. Appuyez sur Suivant pour saisir le nom de l’appareil et l’attribuer à une nouvelle pièce ou à une pièce existante. Ensuite, appuyez sur Envoyer.

    Une fois l'appareil appairé, un écran de confirmation s'affiche avec les options suivantes :

    • + Ajouter un nouvel appareil : Appuyez pour continuer à coupler d'autres appareils.

    • Commencez à utiliser votre appareil : Appuyez pour commencer à utiliser l'appareil jumelé.

    NOTE: L'écran d’appairage réussi s'affiche uniquement si vous êtes connecté en tant que Propriétaire du logement.

    L’interrupteur à relais est maintenant répertorié dans l’onglet Contrôle sous les onglets Tout et Pièce.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Contenu utile ?