DUG_Ovalis - Commutateur sans fil_WH-04

Appairage du dispositif avec la passerelle Wiser

Vous pouvez appairer votre interrupteur sans fil à la Passerelle Wiser pour accéder à l’interrupteur et le commander.
NOTE: Vous pouvez passer de l’interrupteur sans fil 1 Bouton à 2 Boutons pendant la mise en service. Si l’interrupteur sans fil est déjà configuré sur 1 Bouton et que vous souhaitez le changer en 2 Boutons, réinitialisez le dispositif (1 Bouton). Consultez la section Réinitialisation de l’appareil et mettez-le en service à nouveau avec 2 Boutons.
Appairage de l’interrupteur sans fil :
  1. Sur l’écran d’accueil, appuyez sur .
  2. Appuyez sur Equipements > > Appareils > Interrupteur simple sans fil connecté / Interrupteur double sans fil connecté.
    SUGGESTION: Vous pouvez également y accéder en appuyant sur Contrôle > > Équipements > Interrupteur simple sans fil connecté / Interrupteur double sans fil connecté.

    SUGGESTION: Pour les interrupteurs sans fil connectés 1 Bouton/2 boutons, les boutons-poussoirs 2/4 sont disponibles.

  3. Appuyez sur Scanner le code QR et autorisez l’application Wiser Home à accéder à votre caméra. Ensuite, scannez le QR code situé sur le dispositif.
    NOTE: Si vous ne parvenez pas à trouver le bon QR code, appuyez sur Je n'arrive pas à trouver le bon code QR pour appairer le dispositif manuellement et passez à l’étape 4.

    Si le QR code est incorrect, un message QR code scanné incorrect s’affiche. Appuyez sur Je ne peux pas scanner le QR code et choisissez l’une des options suivantes :

    • (A) : Entrez l’adresse MAC et le code d’installation, puis appuyez sur Connexion. L’application vérifie si l’adresse MAC et le code d’installation sont valides.

    • (B) : Choisissez cette option si vous ne parvenez pas à trouver l’adresse MAC et le code d’installation.

  4. Appuyez sur Suivant, retirez la bascule de l’interrupteur sans fil et appuyez brièvement 3 fois sur le bouton-poussoir en haut à droite (A) et assurez-vous que la LED clignote en orange.

    Attendez quelques secondes que la LED s’allume en vert et que l’application confirme que l’appareil est appairé.

    NOTE: Si la LED clignote en vert et en rouge, consultez les instructions en appuyant sur La LED clignote en vert et en rouge ? ou reportez-vous à la rubrique Dépannage.
  5. Appuyez sur Suivant pour saisir le nom de l’appareil et l’attribuer à une nouvelle pièce ou à une pièce existante. Ensuite, appuyez sur Envoyer.

    Une fois l'appareil appairé, un écran de confirmation s'affiche avec les options suivantes :

    • + Ajouter un nouvel appareil : Appuyez pour continuer à coupler d'autres appareils.

    • Commencez à utiliser votre appareil : Appuyez pour commencer à utiliser l'appareil jumelé.

    NOTE: L'écran d’appairage réussi s'affiche uniquement si vous êtes connecté en tant que Propriétaire du logement.

    L’interrupteur sans fil est maintenant répertorié dans l’onglet Contrôle sous les onglets Tout et Pièce.

    Astuce :

    • Si l’interrupteur sans fil est configuré en mode 2 Boutons et que vous souhaitez le commuter en mode 1 Bouton, vous devez réinitialiser l’appareil et le coupler à nouveau en mode 1 Bouton.

    • Si l’interrupteur sans fil est configuré en mode 1 Bouton et que vous souhaitez le commuter en mode 2 Boutons, vous devez réinitialiser l’appareil et le coupler à nouveau en mode 2 Boutons.

      Pour plus d’informations, reportez-vous à la section Réinitialisation de l’appareil.

  6. Montez la bascule sur l’interrupteur sans fil.
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Contenu utile ?