Showing 1,201 - 1,210 of 9,870 results

Page 121 of 987
  • À propos de l’appareil

    Wiser Prise Intelligente – Guide de l'utilisateur de l’appareil Wiser Home

    alarme en cas de consommation électrique élevée ou faible. Caractéristiques de la prise : Commande mobile ou manuelle à tout moment et en tout lieu avec l’application Wiser Fonctionne avec Amazon Alexa, l’assistant Google et Siri Schéma des éléments de fonctionnement A. Bouton Marche/Arrêt
  • À propos du dispositif

    PowerTag Control – Guide de l’utilisateur de l’appareil

    ). Le PTC dispose d’un contact de relais sans tension qui permet de contrôler des charges de 230 VCA jusqu’à 2 A. La technologie Zigbee simplifie les opérations de câblage et de mise en service : aucun câblage n’est nécessaire pour que les modules PowerTag Control puissent communiquer avec la passerelle
  • Automations

    Wiser Home – System User Guide (Spain and Portugal)

    mode. Times can be: Specific time of a day (e.g. 7:30 each day). Period of time (e.g. from sunrise to sunset). Actions can be: Change the state of a Device (e.g. open shutter 50%). Send a notification. Activate a Moment. Limitations: Maximum number of Automations: 10 Maximum number of conditions: 10
  • PowerTag Control Geräte-Benutzerhandbuch

    Sie zu Momente, und tippen Sie auf , um einen Moment zuerstellen. 3. Geben Sie den Namen des Moments ein (A).TIPP: Sie können das Miniaturbild auswählen, das Ihren Moment darstellt, indem Sie auf tippen. 4. Tippen Sie auf Aktionen hinzufügen (B), um die Geräteliste auszuwählen. 5. Im Menü Aktionen
  • Wiser Thermostat d'Ambiance

    moment Création d’un moment Un moment vous permet de regrouper plusieurs actions qui sont généralement effectuées ensemble. En utilisant l’application Wiser Home, vous pouvez créer des moments en fonction de vos besoins. Schneider Electric 35 rue Joseph Monier 92500 Rueil-Malmaison France + 33 (0) 1 41
  • Ovalis - Interrupteur variateur universel LED connecté

    + 33 (0) 1 41 29 70 00 www.se.com Schneider Electric Configuration d’un programme Configuration d’un programme Le variateur peut être entièrement commandé par un programme. Une fois le programme réglé, le variateur fonctionne à un moment défini. Schneider Electric 35 rue Joseph Monier 92500 Rueil
  • Odace - Variateur rotatif universel connecté

    , le variateur fonctionne à un moment défini. Schneider Electric 35 rue Joseph Monier 92500 Rueil-Malmaison France + 33 (0) 1 41 29 70 00 www.se.com Schneider Electric Modification d’un programme Modification d’un programme Schneider Electric 35 rue Joseph Monier 92500 Rueil-Malmaison France + 33 (0) 1
  • Eine Automatisierung erstellen

    Wiser Home – Systemhandbuch (Deutschland, Österreich)

    Automatisierung (A): Tippen Sie auf (B). Wählen Sie ein Symbol aus der Liste (C) aus. Geben Sie einen Namen für die Automatisierung in das Textfeld (D) ein. Tippen Sie auf eine der folgenden Optionen: Alle Bedingungen: Wählen Sie diese Option, wenn alle Bedingungen erfüllt sein sollen, um die
  • Unica - Détecteur de mouvement avec variation de lumière LED Guide de l'utilisateur de l’appareil Wiser Home

    sur pour créer un moment. 3. Saisissez le nom du moment (A).CONSEIL : Vous pouvez choisir l’image de couverture qui représente votre moment en appuyant sur . 4. Appuyez sur Ajouter des actions (B) pour sélectionner la liste des appareils. 5. Dans le menu Ajouter des actions, vous pouvez
  • System M und System D - Connected Raumtemperaturregler 16 A, ZB Wiser Home Geräte-Benutzerhandbuch

    DUG_Connected Raumtemperaturregler 16 A, ZB_WH-05 39 System M und System D - Connected Raumtemperaturregler16 A, ZB Einen Moment erstellenMit einem Moment können Sie mehrere Aktionen gruppieren, die normalerweisezusammen ausgeführt werden. Mit der Wiser Home App können Sie Momente aufder Grundlage Ihrer
Page 121 of 987