Showing 1,361 - 1,370 of 1,622 results

Page 137 of 163
  • Wiser micromodule pour interrupteur Guide de l'utilisateur du dispositif Wiser Home

    brièvement 5 fois de suite rapidementsur le bouton-poussoir. Le voyant clignote en vert une foispar seconde. Le mode d’appairage est actif pendant60 secondes. Lorsque l’appairage est terminé, levoyant arrête de clignoter. Dépannage dans Quick Home Connect Symptôme Cause possible Solution La LED s’allume
  • LK® One Wiser Push-button Switch Wiser Home Device user guide

    Home Connect and pair it with the Wiser Hub. LED Indications in Quick Home ConnectPairing the device in Quick Home Connect User Action LED Indication Status Press the push button 5 times in quicksuccession. LED blinks green, once per second. Pairing mode is active for 60 seconds. Whenpairing is
  • Unica - Interrupteur à relais 10 A connecté Guide de l'utilisateur du dispositif Wiser Home

    LED dans Quick Home Connect Appairage de l’appareil dans Quick Home Connect Action de l’utilisateur Affichage LED État Appuyez brièvement 5 fois de suite rapidementsur le bouton-poussoir. Le voyant clignote en vert une foispar seconde. Le mode d’appairage est actif pendant60 secondes. Lorsque
  • Oprettelse af en automatisering

    Wiser trådløs jalousi styring for indbygning (puck) – Brugervejledning til Wiser Home-enheden

    mode for at udløse en handling. Væk-tilstand kan også bruges som udløser til at slukke lyset, dæmpe eller lukke solafskærmningen osv. Du kan finde flere oplysninger under Væk-tilstand. Der kan tilføjes maksimalt 10 betingelser. Stryg til venstre, og tryk på for at fjerne tilstanden. Hvis du vil
  • Réglages de la pièce

    Odace - Thermostat connecté filaire 2 A – Guide de l'utilisateur de l’appareil Wiser Home

    passage à un état inoccupé.Ce délai garantit que le système ne bascule pas immédiatement en mode inoccupé lorsqu’une pièce devient inoccupée, ce qui évite les fluctuations inutiles et offre un délai de grâce au cas où la pièce redeviendrait occupée peu après son inoccupation. Ce délai permet d’optimiser
  • Wiser Underfloor Heating Controller / Connection Strip

    + 33 (0) 1 41 29 70 00 www.se.com Schneider Electric Setting the room temperature using the app Setting the room temperature using the app Using the Wiser Home app, you can adjust, set or boost the room temperature. Schneider Electric 35 rue Joseph Monier 92500 Rueil Malmaison France + 33 (0) 1 41
  • Wiser Centrale de Câblage pour Planche Guide de l'utilisateur de l’appareil Wiser Home

    modeProtection contre le gel. Dans ce mode, le système maintient latempérature constante dans la pièce à 5 °C afin d'éviter tout gel. Protectioncontre le gel SalonRetour jusqu’à 14:00 DUG_Centrale de Câblage pour Planche_WH-07 25 Wiser Centrale de Câblage pour Planche https://www.productinfo.schneider
  • Wiser Passerelle 2e Génération

    Wiser Home – Guide de l’utilisateur du système (France)

    ' installateur, l'application vérifie la disponibilité de la dernière version du firmware. Si la passerelle n'est pas à jour, vous serez invité(e) à la mettre à jour avant de poursuivre la configuration. Faites passer la passerelle en mode Configuration en suivant les instructions fournies par l'application
  • Creating an Account

    Wiser Home – System User Guide (Germany, Austria)

    accept. Personalize your consents and tap Continue. Enter your home address and tap Continue. The home address is required so that functions dependent on the location (e.g. to predict the outdoor temperature for Eco-Mode) work properly. Tap to start adding devices to your system. Refer to Adding a Device.
  • Creating an Account

    Wiser Home – System User Guide (Spain and Portugal)

    accept. Personalize your consents and tap Continue. Enter your home address and tap Continue. The home address is required so that functions dependent on the location (e.g. to predict the outdoor temperature for Eco-Mode) work properly. Tap to start adding devices to your system. Refer to Adding a Device.
Page 137 of 163