Réglages de la pièce
-
Sur l’onglet Contrôle, sélectionnez le thermostat dont vous souhaitez modifier les paramètres de la pièce.
-
Sur le panneau de contrôle de l’appareil, appuyez sur Paramètres de la pièce pour ouvrir les détails de la pièce.
Paramètres du canal
Si le thermostat et le dispositif de chauffage au sol sont dans la même pièce, vous pouvez modifier le canal qui est affecté à la même pièce que le thermostat en appuyant sur Canal dans les détails de la pièce et en sélectionnant le canal.
Occupation
Vous pouvez modifier les paramètres d’occupation en fonction des besoins de l’utilisateur en appuyant sur Occupation dans les détails de la pièce.
-
Inoccupé : Vous réglez le point de consigne lorsque la pièce est inoccupée.
Cela permet d’économiser de l’énergie en permettant à la température de dériver du point de consigne normal à un niveau moins confortable mais plus efficace en énergie lorsque l’espace n’est pas utilisé. -
Délai entre l’occupation et l’inoccupation : Vous pouvez définir le délai entre l’occupation d’une pièce et le passage à un état inoccupé.
Ce délai garantit que le système ne bascule pas immédiatement en mode inoccupé lorsqu’une pièce devient inoccupée, ce qui évite les fluctuations inutiles et offre un délai de grâce au cas où la pièce redeviendrait occupée peu après son inoccupation. Ce délai permet d’optimiser l’efficacité énergétique et de maintenir le confort dans le bâtiment. -
Temps minimum occupé : Vous pouvez définir la durée minimale pendant laquelle le thermostat détecte une occupation avant d’entreprendre certaines actions, telles que l’ajustement du réglage des paramètres de température à la valeur de consigne inoccupée. Cette fonction permet d’empêcher le système de réagir à des mouvements ou à une présence à court terme, en s’assurant qu’ils répondent à une occupation prolongée, ce qui optimise la consommation d’énergie et maintient le confort efficacement.
Détection de fenêtre ouverte
La
détection d’une ouverture de fenêtre dans un thermostat
est une fonction qui utilise des capteurs pour détecter lorsque
des fenêtres ou des portes sont ouvertes à proximité.
Lorsqu’une fenêtre ou une porte ouverte est détectée,
le thermostat peut régler le système de chauffage pour économiser
l’énergie. Cela permet d’améliorer l’efficacité
énergétique et peut contribuer à des économies
de coûts en garantissant que le système fonctionne plus
intelligemment en réponse aux changements dans l’environnement
intérieur.
Basculez le commutateur à bascule
pour activer la détection d’ouverture de fenêtre.