Showing 1,381 - 1,390 of 1,622 results

Page 139 of 163
  • Wiser 16A relä för temperaturreglering Användarguide för enheten

    : Du kan även justera rumstemperaturen: • Genom att trycka på för det berörda rummet på fliken Kontroll ochanvända skjutreglaget på enhetskontrollskärmen för att justerarumstemperaturen. VIKTIG:◦ När boost-tiden har ställts in ökar börvärdestemperaturen automatiskt med 2° C under den inställda boost
  • Création d’un programme

    Climatiseur Airzone Plénum et Aidoo Pro – Guide de l'utilisateur de l’appareil Wiser Home

    sélectionnez un programme existant, puis cliquez sur Copier. Appuyez sur Journée, sélectionnez les jours que vous souhaitez attribuer et cliquez sur Copier. Si le mode de suralimentation est activé et que, pendant cette période, il y a une ou plusieurs actions planifiées (chauffage ou refroidissement), le
  • Technical data

    EVlink Home Smart – Wiser Home device user guide

    Technical data Technical data Technical data EVlink Home Smart Range EVlink Home Product name EVlink Home Smart Product type AC charging station Pole description 3P + N for power circuit 1P + N for power circuit Mounting mode Wall-mounted (Us) rated supply voltage 400 Vac 50 Hz + / - 10 % - 3 phase
  • ARGUS Motion Sensor Outdoor 360

    using a screwdriver. Schneider Electric 35 rue Joseph Monier 92500 Rueil Malmaison France + 33 (0) 1 41 29 70 00 www.se.com Override modes Override modes This mode temporarily overrides the automatic operation of the motion sensor. For example, it allows you to trigger the load for a set period, even
  • Exxact - Connected Motion Sensor with Switch 10 A

    Rueil Malmaison France + 33 (0) 1 41 29 70 00 www.se.com Away Mode Away Mode Schneider Electric 35 rue Joseph Monier 92500 Rueil Malmaison France + 33 (0) 1 41 29 70 00 www.se.com Voice control Voice control Using Amazon Alexa™ or Google Home, you can control the device with your voice. Schneider
  • Exxact - Connected Motion Sensor with Multiwire Dimmer

    ) 1 41 29 70 00 www.se.com Adjusting the brightness level using app Adjusting the brightness level using app Schneider Electric 35 rue Joseph Monier 92500 Rueil Malmaison France + 33 (0) 1 41 29 70 00 www.se.com Away Mode Away Mode Schneider Electric 35 rue Joseph Monier 92500 Rueil Malmaison France
  • LK FUGA® Wiser wireless PIR with relay

    www.se.com Away Mode Away Mode Schneider Electric 35 rue Joseph Monier 92500 Rueil Malmaison France + 33 (0) 1 41 29 70 00 www.se.com Voice control Voice control Using Amazon Alexa™ or Google Home, you can control the device with your voice. Schneider Electric 35 rue Joseph Monier 92500 Rueil Malmaison
  • Wiser Water Leakage Sensor Wiser Home Device user guide

    : Select a device to enable automation.– Away Mode: Enable / Disable away mode to trigger an action. TIP: Away mode can also be used as a trigger to turn off the lights,dimmer or closing the shutter etc. For more information about AwayMode, refer to the system user guide. e.g. Good Morning If When
  • Caractéristiques techniques

    EVlink Home Smart – Guide d'utilisation de l'appareil Wiser Home

    Mode de montage Montage mural Tension nominale d’alimentation (Us) 400 VCA 50 Hz + / - 10 % - 3 phases 230 VCA 50 Hz + / - 10 % - 1 phase Puissance de sortie nominale 11 kW 16 A 7,4 kW 32 A 3,7 kW 16 A Courant d’alimentation maximal 32 A 16 A Puissance maximale 11 kW (3PH) 7,4 kW (1PH) 3,7 kW (1PH
  • Capteur de fuite d’eau Wiser Guide de l'utilisateur de l’appareil Wiser Home

    sélectionnez l’une des optionssuivantes (C) : – Changement d’état d’un équipement : Sélectionnez un appareil pouractiver l’automatisme. – Mode Absence : Activez / Désactivez le mode Absence pour déclencherune action. SUGGESTION: Le mode Absence peut également être utilisé commedéclencheur pour
Page 139 of 163