Showing 1,391 - 1,400 of 1,622 results

Page 140 of 163
  • Caractéristiques techniques

    EVlink Home Smart – Guide d'utilisation de l'appareil Wiser Home

    Mode de montage Montage mural Tension nominale d’alimentation (Us) 400 VCA 50 Hz + / - 10 % - 3 phases 230 VCA 50 Hz + / - 10 % - 1 phase Puissance de sortie nominale 11 kW 16 A 7,4 kW 32 A 3,7 kW 16 A Courant d’alimentation maximal 32 A 16 A Puissance maximale 11 kW (3PH) 7,4 kW (1PH) 3,7 kW (1PH
  • Paramètres du dispositif

    Capteur de mouvement extérieur ARGUS 360 – Guide de l'utilisateur de l’appareil Wiser Home

    luminosité ambiante passe en dessous du niveau de seuil. 1 à 2000 lux : Définissez le seuil de luminosité auquel le capteur doit activer la charge. Lorsque la luminosité ambiante passe en dessous du niveau de lux réglé, le capteur de mouvement est déclenché pour fonctionner. Mode Jour : Le capteur
  • Wiser Actionneur de Chauffage électrique pour la commande de température Guide de l’utilisateur de l’appareil

    programmé en cours ou à latempérature de consigne précédente. ◦ Le déplacement du curseur vers le bas de la barre active le modeProtection contre le gel. Dans ce mode, le système maintient latempérature de la pièce à une valeur constante de 5 °C pour éviterle gel. • Lorsque vous l’ajoutez à vos
  • About the Document

    Odace - Connected Blind Control Switch – Wiser Home Device user guide

    procedures, device configuration, shutter calibration, and integration with Seasonal Comfort Mode for automated temperature-based control. Users can create schedules, moments, and automations to manage shutter behavior based on time, temperature, and light conditions. The guide includes steps for renaming
  • Amazon Alexa

    Wiser Home – System User Guide (Spain and Portugal)

    setpoint change if that change is to occur in under an hour. After that it goes back to its original setting, and you must tell Alexa to do it again. If a Device is following a Schedule, any setting changed by Alexa will last until the next event in the Schedule. If the Device is running in manual mode
  • Amazon Alexa

    Wiser Home – System User Guide (Sweden, Finland)

    setpoint change if that change is to occur in under an hour. After that it goes back to its original setting, and you must tell Alexa to do it again. If a Device is following a Schedule, any setting changed by Alexa will last until the next event in the Schedule. If the Device is running in manual mode
  • Amazon Alexa

    Wiser Home – System User Guide (Denmark)

    setpoint change if that change is to occur in under an hour. After that it goes back to its original setting, and you must tell Alexa to do it again. If a Device is following a Schedule, any setting changed by Alexa will last until the next event in the Schedule. If the Device is running in manual mode
  • Wiser 16A relä för temperaturreglering Användarguide för enheten

    : Du kan även justera rumstemperaturen: • Genom att trycka på för det berörda rummet på fliken Kontroll ochanvända skjutreglaget på enhetskontrollskärmen för att justerarumstemperaturen. VIKTIG:◦ När boost-tiden har ställts in ökar börvärdestemperaturen automatiskt med 2° C under den inställda boost
  • Tietoja asiakirjasta

    Exxact – Verhokytkin ZB – Wiser Home -laitteen käyttöopas

    -sovelluksella. Siinä selitetään pariliitäntämenettelyt, laitteen konfigurointi, sulkimen kalibrointi ja integrointi älykkäisiin tiloihin, kuten Seasonal Comfort Mode -tilaan. Käyttäjät voivat luoda aikatauluja, hetkiä ja automaatioita hallitakseen sulkimen käyttäytymistä ajan, lämpötilan ja valo
  • Exxact - Connected Single Socket Outlet 16 A Wiser Home Device user guide

    Connect User Action LED Indication Status Press the push button 5 times in quicksuccession. LED blinks green, once per second. Pairing mode is active for 60 seconds. Whenpairing is completed, LED stops blinking. Troubleshooting in Quick Home Connect Symptom Possible cause Solution LED displays amber on
Page 140 of 163