Showing 2,081 - 2,090 of 9,870 results

Page 209 of 987
  • Operar um regulador de luz

    Sistema M e Sistema D - Interruptor sem fios conectável simples/duplo – Guia do utilizador do dispositivo Wiser Home

    Operar um regulador de luz Operar um regulador de luz Operar um regulador de luz Pode ligar/desligar o variador e ajustar o seu brilho, utilizando o interruptor sem fios emparelhado. Prima brevemente a parte superior ou inferior do interruptor sem fios (< 0,5 s) para ligar/desligar a carga conectada (A). Prima sem soltar a parte superior ou inferior do interruptor sem fios (> 0,5 s) para aumentar ou diminuir o brilho da carga conectada (B).
  • Edición de un momento

    Unica - Toma de corriente inteligente, 1 elemento, 16 A – Guía del usuario del dispositivo Wiser Home

    Edición de un momento Edición de un momento Edición de un momento En la pantalla Inicio, toque Automatizaciones . Vaya a Momentos, localice el momento que desee editar y toque . En la pantalla Editor de momentos, puede realizar los siguientes cambios: Cambiar el icono . Cambiar el nombre del
  • Resolução de problemas

    Sensor fuga de água Wiser – Guia do utilizador do dispositivo Wiser Home

    Resolução de problemas Resolução de problemas Resolução de problemas Problema Causa possível Solução O sensor aciona a automatização/programação, mas não mostra o estado na aplicação. O sensor pode estar sendo submetido a uma atualização de firmware sobre o ar (OTA). Aguarde a conclusão da
  • Edición de un momento

    Termostato Empotrado Wiser 2 A – Guía del usuario del dispositivo Wiser Home

    Edición de un momento Edición de un momento Edición de un momento En la pantalla Inicio, toque Automatizaciones . Vaya a Momentos, localice el momento que desee editar y toque . En la pantalla Editor de momentos, puede realizar los siguientes cambios: Cambiar el icono . Cambiar el nombre del
  • Gerir o funcionamento do estore sem sensor de temperatura

    Micromódulo Estores Wiser – Guia do utilizador do dispositivo Wiser Home

    temperatura. Para definir a temperatura de referência: Na página das configurações do Modo de conforto sazonal, toque em Outros sensores ambiente. A aplicação Wiser Home apresenta as divisões sem sensores de temperatura na lista (A). Selecione uma divisão da lista (A). Pode utilizar uma das
  • Resolução de problemas

    Sensor de fumo 230V Wiser – Guia do utilizador do dispositivo Wiser Home

    Resolução de problemas Resolução de problemas Resolução de problemas Problema Resolução/Ação O sensor de fumo não emite um som de alarme quando é testado. Confirme se o interruptor de alimentação está na posição de ligado ou se o dispositivo está devidamente instalado. Se não tiver a certeza
  • Micromódulo Variador Wiser Guia do utilizador do dispositivo Wiser Home

    neste documento contêm descrições gerais,características técnicas e/ou recomendações relacionadas com produtos/soluções. Este documento não deve substituir um estudo aprofundado ou um desenvolvimentooperacional e num local específico ou um plano esquemático. Não deve ser utilizadopara determinar a
  • Eliminar um momento

      Same topic found multiple times in this document:
    Eliminar um momento No ecrã Inicial, toque em Automatizações . Aceda a Momentos, localize o momento que pretende eliminar e toque em . No ecrã Editor de momentos, toque em Eliminar (A) e, em seguida, toque em OK (B).
  • Eliminación de un momento

    System M y Sistema D - Toma de corriente inteligente, 1 elemento, 16 A – Guía del usuario del dispositivo Wiser Home

    Eliminación de un momento Eliminación de un momento Eliminación de un momento En la pantalla Inicio, toque Automatizaciones . Vaya a Momentos, localice el momento que desee eliminar y toque . En la pantalla Editor de momentos, toque Eliminar (A) y toque OK (B).
  • Eliminar um momento

    Sensor de Movimento de Exterior ARGUS 360 – Guia do utilizador do dispositivo Wiser Home

    Eliminar um momento Eliminar um momento Eliminar um momento Através da aplicação Wiser Home, pode eliminar o momento existente. Para eliminar um momento: No ecrã Inicial, toque em . Aceda a Momentos, selecione o momento que pretende eliminar e toque em . Toque em Eliminar (A). Leia a mensagem de confirmação e depois toque em OK (B).
Page 209 of 987