DUG_Micromódulo Estores_WSE-07

Gerir o funcionamento do estore sem sensor de temperatura

Através da aplicação Wiser Home, pode gerir o funcionamento do estore de uma divisão onde não está instalado nenhum sensor de temperatura.

Para definir a temperatura de referência:
  1. Na página das configurações do Modo de conforto sazonal, toque em Outros sensores ambiente.
    NOTA: A aplicação Wiser Home apresenta as divisões sem sensores de temperatura na lista (A).
  2. Selecione uma divisão da lista (A).
  3. Pode utilizar uma das seguintes temperaturas como temperatura de referência para a divisão selecionada:
    • Temperatura detetada pelo sensor de temperatura de outra divisão.

    • Temperatura média detetada por todos os sensores de temperatura em casa.

    1. Para utilizar a temperatura de outra divisão como temperatura de referência, selecione uma divisão da lista (B).

      NOTA: A temperatura da divisão selecionada será considerada como a temperatura de referência.

    2. Para utilizar a temperatura média detetada por todos os sensores de temperatura como temperatura de referência:

      1. Toque em Utilizar a temperatura média da casa (C).


      2. Toque em Sim, tenho a certeza.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Isto foi útil?