Showing 2,651 - 2,660 of 9,859 results

Page 266 of 986
  • Em tempo real

    PowerTag Energy – Wiser Home Guia do utilizador do dispositivo

    baseiam na sua tarifa. Este gráfico é exibido apenas se definir a sua tarifa em Pico/Fora de Pico ou Dinâmica. Consulte Definir tarifa Importação e exportação da rede (aplicável à rede com sistema solar ligado à rede): O consumo da rede com cargas é representado a azul e o excesso de energia da
  • Creación de una automatización

    Micro módulo regulador Wiser – Guía del usuario del dispositivo Wiser Home

    Creación de una automatización Creación de una automatización Creación de una automatización En la pantalla de Inicio, pulse . Vaya a Automatización y pulse para crear una automatización. Introduzca el nombre de la automatización (A) y seleccione cualquiera de las siguientes condiciones para
  • Sobre o documento

    Micromódulo Variador LED Multifios Wiser – Manual do utilizador do dispositivo doméstico Wiser

    Sobre o documento Sobre o documento Sobre o documento Objectivo do documento Este documento fornece orientações pormenorizadas sobre a instalação, configuração e funcionamento do regulador de intensidade de luz Micromódulo Variador LED Multifios Wiser. Explica como emparelhar o dispositivo com
  • Sletning af en tidsplan

    PowerTag kontrol – Brugervejledning til enheden

  • Pistorasian käyttäminen

    Exxact – langaton kytkin VAL 1-os/2-os – Wiser Home -laitteen käyttöopas

  • Acerca do documento

    Sensor temperatura/humidade Wiser – Guia do utilizador do dispositivo Wiser Home

    Acerca do documento Acerca do documento Acerca do documento Âmbito do documento Este documento fornece informações detalhadas sobre as caraterísticas e a funcionalidade do Sensor temperatura/humidade Wiser, incluindo a instalação, emparelhamento com o Wiser Hub, definições de configuração e
  • Ajuste de un horario

    Micro módulo control de persianas Wiser – Guía del usuario del dispositivo Wiser Home

    . Los dispositivos pueden controlarse por completo según la programación horaria. Una vez configurada la programación, el dispositivo funcionará a una hora determinada. Para crear una planificación: En la pantalla Inicio, pulse > Programaciones > . Introduzca el nombre de la programación horaria
  • Connecting to Wi-Fi®

    Wiser Home – System User Guide (Germany, Austria)

    Connecting to Wi-Fi ® Connecting to Wi-Fi ® Connecting to Wi-Fi ® Once you are connected to the hub's temporary Wi-Fi ®network, enter the login information of your home Wi-Fi ® into the hub. To enter the Wi-Fi ® login information: Use the Wiser Home App as a Professional Installer or a Home owner
  • Dynamic Tariff

    Wiser Home – System User Guide (Germany, Austria)

    Energy Management Tariff Electricity. Tap (A) and select Dynamic. Tap (B) to set the contract limit. Contract limit is already set when pairing the main PowerTag as Grid. Refer to Pairing the main device . Select your contract limit (kVA/A/kW) size from the dropdown menu, then tap and enter a value
  • Ajuste de un horario

    Unica - Interruptor de persianas conectado – Guía del usuario del dispositivo Wiser Home

    . Los dispositivos pueden controlarse por completo según la programación horaria. Una vez configurada la programación, el dispositivo funcionará a una hora determinada. Para crear una planificación: En la pantalla Inicio, pulse > Programaciones > . Introduzca el nombre de la programación horaria
Page 266 of 986