DUG_Micro módulo control de persianas_WH-08

Ajuste de un horario

La persiana se puede controlar y activar según una programación. Una vez configurada la programación horaria, el sistema seguirá la programación horaria de forma activa. Puede crear o modificar las programaciones en cualquier momento. Los dispositivos pueden controlarse por completo según la programación horaria. Una vez configurada la programación, el dispositivo funcionará a una hora determinada.
Para crear una planificación:
  1. En la pantalla Inicio, pulse > Programaciones > .
  2. Introduzca el nombre de la programación horaria (A).
  3. Seleccione un tipo de dispositivo (B).
  4. Seleccione la lista de dispositivos (C) a los que se debe aplicar la programación horaria.
  5. Pulse Crear.
  6. Toque para añadir un evento.
  7. Seleccione un estado (Abierto/Cerrado/porcentaje) (D), un período de tiempo (E) y toque Aceptar.
    SUGERENCIA:
    • Puede añadir varias programaciones en función de sus necesidades. Seleccione los días, pulse y ajuste el estado de encendido/apagado y la hora.

    • Puede copiar la programación horaria existente a otra o a los días que desee. Pulse .

      • Pulse Programación horaria, seleccione una programación horaria existente y pulse Copiar.

      • Pulse Día, seleccione los días que desee asignar y pulse Copiar.

      • Cuando comience la programación horaria, podrá ver la hora de finalización en la pestaña Control, debajo del nombre del dispositivo.

    • En la pantalla superior derecha, puntee y seleccione Seguir la programación horaria para activar o desactivar el programa.

    • Cuando comience la programación horaria, podrá ver la hora de finalización en las siguientes pantallas:

      • Pantalla de control del dispositivo.

      • Pestaña Control en Nombre del dispositivo.

      • Sección Dispositivos favoritos en la pantalla de inicio.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

¿Le ha resultado útil?