Showing 2,981 - 2,990 of 9,859 results

Page 299 of 986
  • Eliminar uma programação

    Micromódulo Variador LED Multifios Wiser – Manual do utilizador do dispositivo doméstico Wiser

  • Sletning af en tidsplan

    Wiser Multiwire LED lysdæmper (Puck) – Brugervejledning til Wiser Home-enhed

  • Sletning af en tidsplan

    LK FUGA Wiser trådløs enkelt relæ – Brugervejledning til Wiser Home-enheden

  • Redigering af et scenarie

    Wiser Puck lysdæmper – Brugervejledning til Wiser Home-enheden

    handling for at ændre indstillingerne. Du fjerner en handling ved at skubbe handlingen til venstre og derefter trykke på (A) for at slette den. Tryk på ⊕ Tilføj handlinger (B) for at tilføje en ny handling. Tryk på Gem for at gemme ændringerne.
  • Geräteplatzierung auswählen

    Wiser Schaltaktor 1fach UP – Wiser Home Geräte-Benutzerhandbuch

    Geräteplatzierung auswählen Geräteplatzierung auswählen Geräteplatzierung auswählen Sie können Ihren Aktor zu einem beliebigen Raum hinzufügen (z. B. Wohnzimmer, Schlafzimmer, Küche usw.). Tippen Sie auf der Seite Übersicht auf . Registerkarte Geräte Unterputz-Schaltaktor Position (A), um den Aktor
  • Valg af enhedens placering

    Wiser trådløs relæ for indbygning (puck) – Brugervejledning til Wiser Home-enheden

    Valg af enhedens placering Valg af enhedens placering Valg af enhedens placering Du kan tilføje din puck til ethvert rum (f.eks. stuen, soveværelset, køkkenet osv.). Tryk på på Hjem-skærmen. Tryk på Enheder Puck relæ Placering (A) for at tilordne pucken til et eksisterende rum eller et nyt rum (B), og tryk på Bekræft. Hvis enheden allerede er tildelt, kan du fjerne den fra det eksisterende rum. Tryk på Fjern fra rummet.
  • Informações técnicas

    Tomada Wiser – Guia do utilizador do dispositivo Wiser Home

    Informações técnicas Informações técnicas Informações técnicas Tipo de saída CCTFR6500 Tipo E CCTFR6501 Tipo F ou Schuko WB704H1A0902 Tipo G Tensão nominal CA 100-240 V, 50/60 Hz Potência nominal 3000 W Corrente nominal 13 A Stand-by Máximo 0,5 W Temperatura de funcionamento 0 °C a +40 °C
  • Redigering af et scenarie

    Wiser rumtermostat – Brugervejledning til Wiser Home-enheden

    handling for at ændre indstillingerne. Du fjerner en handling ved at skubbe handlingen til venstre og derefter trykke på (A) for at slette den. Tryk på ⊕ Tilføj handlinger (B) for at tilføje en ny handling. Tryk på Gem for at gemme ændringerne.
  • Einen Zeitplan löschen

    Wiser Home – Systemhandbuch (Deutschland, Österreich)

    Einen Zeitplan löschen Einen Zeitplan löschen Einen Zeitplan löschen Im Bildschirm „Zeitplan-Details“: Tippen Sie auf Löschen (A). Die Wiser-Home-App erstellt automatisch einen Standard-Zeitplan für Heizgeräte. Wenn der Wiser Hub zurückgesetzt werden muss, erstellt die Wiser Home App erneut einen
  • Configuring the device

    Odace - Connected Thermostat 2 A – Wiser Home Device user guide

    Configuring the device Configuring the device Configuring the device The temperature data from the sensor will be used as an input for the heating system of the room. If a room has multiple temperature measuring devices (Room Thermostat, Wiser Flush-mounted Thermostat 2 A, Connected Thermostat (2 A
Page 299 of 986