Showing 3,821 - 3,830 of 9,859 results

Page 383 of 986
  • Uso del dispositivo

    Plenum Airzone y Aidoo Pro - Aire acondicionado – Guía del usuario del dispositivo Wiser Home

    Uso del dispositivo Uso del dispositivo Uso del dispositivo En la aplicación Wiser Home, la pantalla de control del dispositivo permite encender/apagar el dispositivo y controlarlo. En la pestaña Control, seleccione el dispositivo para el que desea acceder a la pantalla de control del dispositivo
  • Über das Gerät

    System M und System D - Connected Raumtemperaturregler 16 A, ZB – Wiser Home Geräte-Benutzerhandbuch

    Über das Gerät Über das Gerät Über das Gerät Der Connected Thermostat-Einsatz 16 A (nachfolgend bezeichnet als Thermostat) wird hauptsächlich für die elektrische Fußbodenheizung oder elektrische Heizkörper verwendet, kann aber auch zur Steuerung von netzbetriebenen motorbetriebenen Ventilen oder
  • About the device

    Wiser Smoke Alarm - 230 V – Wiser Home Device user guide

    About the device About the device About the device The Wiser Smoke Alarm 230 V (smoke alarm) uses a photoelectric sensor to detect smoke generated by fire and a temperature sensor that detects heat caused by rapid increase in temperature. It also includes a backup battery that allows the smoke
  • Tekniska data

    ARGUS rörelsesensor utomhus 360 – Bruksanvisning för Wiser Home-enhet

    Tekniska data Tekniska data Tekniska data Detekteringsräckvidd 28 m diameter vid 2,5 m höjd Monteringstyp Vägg- och takmontering Nominell spänning 220–240 V AC ~, 50/60 Hz Manöverström max. 10 A Belastningsklass Lysdiod 300 W 2 400 W 140 μF Energiförbrukning Relä tillkopplat ≤1 400 mW Relä
  • Tekniske data

    ARGUS bevægelsessensor udendørs 360 – Brugervejledning til Wiser Home-enheden

    Tekniske data Tekniske data Tekniske data Registreringsområde 28 m i diameter ved 2,5 m højde Monteringstype Montering på væg og loft Mærkespænding AC 220-240 V ~, 50/60 Hz Koblingsstrøm Maks. 10 A Belastningsværdi LED 300 W 2400 W 140 μF Strømforbrug Relæ tændt ≤1400 mW Relæ slukket ≤750 mW
  • Pairing the device with the Wiser Hub

    LK FUGA Wiser Multiwire LED Rotary Dimmer – Wiser Home Device User Guide

    ; Lights > Rotary. Tap Scan QR code and allow the Wiser Home app to access your camera. Then, scan the QR code located on the device. If you are unable to find the correct QR code, tap I can't find the correct QR code to pair the device manually and proceed to step 4. If the QR code is incorrect, a
  • Technical Data

    System M and System D - Connected Thermostat 16 A, ZB – Wiser Home Device user guide

    Technical Data Technical Data Technical Data Connected Thermostat Insert 16 A Nominal voltage: AC 230 V ~, 50 Hz Nominal power: 16 A Power consumption In standby mode (Psm) : 0.24 W In networked standby (Pnsm) : 0.32 W Networked standby with display (P) : 0.5 W Type of temperature control: TW
  • Emparejamiento del dispositivo con Wiser Hub

    Sistema M y sistema D - Módulo soporte de tecla simple/doble conectado – Guía del usuario del dispositivo Wiser Home

    . Módulo soporte de tecla doble para interruptor y regulador. Pulse Escanear código QR y permita que la aplicación Wiser Home acceda a su cámara. A continuación, escanee el código QR ubicado en el dispositivo. Si no puede encontrar el código QR correcto, pulse No puedo encontrar el código QR correcto para
  • About the Document

    Ovalis - Connected Wireless Switch 1-gang/2-gang – Wiser Home Device user guide

    Note The characteristics of the products described in this document are intended to match the characteristics that are available on www.se.com. As part of our corporate strategy for constant improvement, we may revise the content over time to enhance clarity and accuracy. If you see a difference
  • About the Document

    Wiser Window/Door Sensor – Wiser Home Device user guide

    for constant improvement, we may revise the content over time to enhance clarity and accuracy. If you see a difference between the characteristics in this document and the characteristics on www.se.com, consider www.se.com to contain the latest information. For your safety EQUIPMENT DAMAGE Do not
Page 383 of 986