DUG_Módulo soporte de tecla simple/doble conectado_WH-08

Emparejamiento del dispositivo con Wiser Hub

Puede emparejar su módulo soporte (montado en el inserto) con el Wiser Hub para acceder y controlar el inserto que hay detrás.
Para emparejar el módulo soporte de tecla simple:
  1. En la pantalla de Inicio, pulse .
  2. Pulse Dispositivos > > Luces/persianas > Interruptor/Regulador tecla simple.
    SUGERENCIA: También puede navegar pulsando Control > > Luces/persianas > Interruptor/Regulador tecla simple.
    NOTA:
    • Módulo soporte de tecla simple para interruptor, regulador y persiana.

    • Módulo soporte de tecla doble para interruptor y regulador.

  3. Pulse Escanear código QR y permita que la aplicación Wiser Home acceda a su cámara. A continuación, escanee el código QR ubicado en el dispositivo.
    NOTA: Si no puede encontrar el código QR correcto, pulse No puedo encontrar el código QR correcto para emparejar el dispositivo manualmente y continúe con el paso 4.

    Si el código QR es incorrecto, aparece el mensaje Código QR escaneado incorrecto. Pulse No puedo escanear el código QR y seleccione una de las siguientes opciones:

    • (A): Introduzca la dirección MAC y el código de instalación, y a continuación, pulse Conectar. La aplicación verificará si la dirección MAC y el código de instalación son válidos.

    • (B): Pulse esta opción si no puede encontrar la dirección MAC y el código de instalación.

  4. Pulse Siguiente y, a continuación, realice 3 pulsaciones cortas en la parte central de arriba del módulo soporte de 1 tecla y asegúrese de que el LED parpadee en color ámbar.
    SUGERENCIA: En el caso de un módulo soporte de 2 teclas, realice 3 pulsaciones cortas del módulo soporte de arriba a la derecha.

    Espere unos segundos hasta que el LED se ponga verde y la aplicación confirme que se ha unido el dispositivo.

    NOTA: Si el LED parpadea en verde y rojo, consulte las instrucciones pulsando ¿El LED parpadea en verde y rojo? o consulte el tema Solución de problemas.
  5. Pulse , introduzca un nombre del dispositivo (por ejemplo, interruptor, regulador, persiana), pulse Siguiente y asigne el dispositivo a una habitación nueva o existente.
    • Si ha asignado interruptor o regulador como nombre, pulse Siguiente. Una vez finalizado el proceso de emparejamiento, el nombre del dispositivo aparece en la lista Control debajo de las pestañas Todos y Habitación.
    • Si ha asignado el nombre de persiana, vaya del paso 6 al paso 10.
  6. Pulse Siguiente > y seleccione un Tipo de dispositivo:
    Si ha seleccionado el tipo de dispositivo como:
    • Persiana: Continúe con el paso 7.
    • Persiana con lamas basculantes: Continúe con los pasos 8 y 10.
  7. Pulse Persiana > Siguiente e introduzca la duración de la apertura/cierre de la persiana. Consulte Configuración del tiempo de ejecución por defecto.
  8. Pulse Persiana con lamas basculantes > Tipo de lamas, seleccione un tipo de lamas y pulse Aceptar:
    • Horizontal
    • Inclinado
    • Vertical
  9. Pulse Siguiente e introduzca las siguientes duraciones:
    1. Duración de la apertura: Tiempo necesario para abrir la persiana.
    2. Duración del cierre: Tiempo necesario para cerrar la persiana.
    3. Duración de la inclinación: Tiempo necesario para rotar completamente las lamas de la posición cerrada a la abierta.
  10. Pulse Enviar.

    Después de emparejar el dispositivo, aparece una pantalla de éxito con las siguientes opciones:

    • + Añadir nuevo dispositivo: Pulse para continuar emparejando más dispositivos.

    • Comience a utilizar su dispositivo: Pulse aquí para empezar a utilizar el dispositivo emparejado.

    NOTA: La pantalla de éxito solo aparece si se ha conectado como Propietario de la casa.

    El módulo soporte aparece ahora en la pestaña Control en las pestañas Todo y Habitación.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

¿Le ha resultado útil?