Showing 4,041 - 4,050 of 9,859 results

Page 405 of 986
  • About the device

    Wiser 16 A Relay for Temperature Control – Wiser Home Device user guide

    About the device About the device About the device The Wiser 16 A Relay (hereinafter referred to as Relay) is used to control electrical heaters or electric underfloor heating with On/Off commands or Fil Pilote commands. The fil pilote is a single control wire interface for controlling multiple
  • Verificar o histórico do dispositivo

    Sensor porta/janela Wiser – Guia do utilizador do dispositivo Wiser Home

    Verificar o histórico do dispositivo Verificar o histórico do dispositivo Verificar o histórico do dispositivo Utilizando a aplicação Wiser Home, pode visualizar o histórico do sensor, que fornece informação sobre quando a janela/porta foi aberta. O sensor regista cada evento e guarda-o na nuvem
  • Google Home

    Wiser Flush-mounted Thermostat 2 A – Wiser Home Device user guide

    Google Home Google Home Google Home Google Home is a brand of smart speakers that works like Alexa. You can use Google Assistant to request information or perform an action using a variety of commands.” Common Wiser commands for Google Home: Inquiry: “OK, Google, is the hot water on?” Hot Water
  • Maintenance and cleaning

    Wiser Smoke Alarm - 230 V – Wiser Home Device user guide

    Maintenance and cleaning Maintenance and cleaning Maintenance and cleaning A monthly inspection is recommended to help ensure the smoke alarm is dust, dirt, and insect free. The smoke alarm can be vacuumed (strongly recommended) or brushed with a soft brush to remove accumulated dust, dirt or
  • Controlling the motion sensor

    ARGUS Motion Sensor Outdoor 360 – Wiser Home Device user guide

    Controlling the motion sensor Controlling the motion sensor Controlling the motion sensor Using the Wiser Home app, you can: See if the motion sensor is occupied or unoccupied. Set the time for which a device connected to the motion sensor should operate after motion detection. Manage the state (ON
  • Redigering af en gruppe

    LK FUGA Wiser batteritryk 4 slutte – Brugervejledning til Wiser Home-enheden

  • Tekniset tiedot

    Exxact – Liiketunnistin Multiwire LED-säätimellä Zigbee – Wiser Home -laitteen käyttöopas

    Tekniset tiedot Tekniset tiedot Tekniset tiedot Nimellinen teho Kuorman tyyppi Kuorman nimi Kuorman arvo 2‑johtiminen (ilman nollajohdinta) 3-johtiminen (nollajohtimen kanssa) LED 7–130 W (enint. 0,8 A) 7–80 W (enint. 0,5 A) 0–130 W (enint. 0,8 A) 0–80 W (enint. 0,5 A) Hehkulamppu 14–200 W 0–200 W
  • Aikataulun määrittäminen

    Exxact - kaksoispistorasia 16A – Wiser Home -laitteen käyttöopas

  • Informações de segurança

    Micromódulo Variador Wiser – Guia do utilizador do dispositivo Wiser Home

    especiais podem aparecer ao longo deste manual ou no equipamento para avisar de potenciais perigos ou para chamar a atenção para informação que esclareça ou simplifique um procedimento. O aditamento de um dos símbolos a um rótulo de segurança «Perigo» ou «Aviso» indica a existência de um perigo elétrico que
  • Informações de segurança

    Tomada Wiser – Guia do utilizador do dispositivo Wiser Home

    especiais podem aparecer ao longo deste manual ou no equipamento para avisar de potenciais perigos ou para chamar a atenção para informação que esclareça ou simplifique um procedimento. O aditamento de um dos símbolos a um rótulo de segurança «Perigo» ou «Aviso» indica a existência de um perigo elétrico que
Page 405 of 986