DUG_Sensor porta/janela _WH-06

Verificar o histórico do dispositivo

Utilizando a aplicação Wiser Home, pode visualizar o histórico do sensor, que fornece informação sobre quando a janela/porta foi aberta. O sensor regista cada evento e guarda-o na nuvem.
NOTA: Caso se perca a ligação à nuvem, os eventos da janela ou da porta não irão aparecer no histórico.
  1. No separador Controlo, toque em Todos os dispositivos ou num separador divisão onde está o sensor.
  2. Na página do painel de controlo do dispositivo, toque em Histórico.
    SUGESTÃO: A página do histórico exibe todos os eventos registados, mesmo que o botão de notificações do sensor esteja desativado. Para mais informações sobre o botão de notificações do sensor, consulte Configurar as notificações do dispositivo.
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Isto foi útil?