Showing 4,091 - 4,100 of 9,859 results

Page 410 of 986
  • Editing an automation

    Exxact - Connected Relay Switch 10 A – Wiser Home Device user guide

    the settings. To remove a condition, slide the condition towards left and then tap (A) to delete it. Tap ⊕ Add conditions (B) to add new condition. To change the order of actions, tap the Then option, and hold an action, then drag and drop to the desired position. Tap Save to save the changes.
  • Tekniske data

    LK FUGA® Wiser trådløs PIR med relæ – Brugervejledning til Wiser Home-enheden

    belastning 10 A, 140 μF Standby Maks. 0,4 W Tilslutning af terminaler Skrueterminaler til maks. 2 x 2,5 mm², 0,5 Nm Udvidelsesenhed Enkelt trykknap, ubegrænset antal, maks. 50 m Ekstern sikringsbeskyttelse 16 A afbryder Nominel strøm 10 A, cosφ = 0,6 Driftsfrekvens 2405 - 2480 MHz Maks. transmitteret RF-effekt <10 mW Kommunikationsprotokol ZigBee 3.0-certificeret
  • Sensor de Movimento de Exterior ARGUS 360

    (s seguir designado sensor de movimento) deteta o movimento nas proximidades e mede a luminância do ambiente para controlar a função ligar/desligar da carga conectada ou o micromódulo emparelhado. Quando o movimento é detetado e o ambiente está mais escuro do que o nível de luz definido, a carga
  • Gestión de cargas

    System M y Sistema D - Toma de corriente inteligente, 1 elemento, 16 A – Guía del usuario del dispositivo Wiser Home

    . El valor límite lo establece la potencia contratada, consulte Setting Tariff. Los dispositivos que cumplan con los requisitos se añadirán automáticamente a la gestión de cargas. Cuando un dispositivo está siendo gestionado por la gestión de cargas, sus programaciones horarias, momentos y
  • Zeitplan einrichten

    Wiser Schaltaktor 1fach UP – Wiser Home Geräte-Benutzerhandbuch

    Startbildschirm auf . Gehen Sie zu Zeitpläne und tippen Sie auf , um einen Zeitplan zu erstellen. Geben Sie den Namen des Zeitplans ein (A). Wählen Sie im Menü TYP die Option Leuchten (B). Wählen Sie im Menü ANWENDEN FÜR Unterputz-Schaltaktor (C) aus den aufgelisteten Geräten. Tippen Sie auf Erstellen
  • Konfigurera ett schema

    Wiser jalusibrytarpuck – Bruksanvisning för Wiser Home-enhet

    enheterna vid en given tidpunkt. Så här skapar du ett schema: På de Hemskärm, peka > Scheman > . Ange ett namn på schemat (A). Välj en enhetstyp (B). Välj en lista över enheter (C) som schemat måste gälla för. Tryck på Skapa. Peka för att lägga till en händelse. Välj ett tillstånd (Öppen
  • Skapa ett schema/en händelse

    Wiser radiatortermostat – Bruksanvisning för Wiser Home-enhet

    trycker du på . Tryck på fliken Scheman > . På sidan Nytt schema anger du Schemats namn, väljer Typ och väljer rum. Tryck på Skapa. Välj valfri dag (A) och tryck på för att lägga till händelse: Välj temperatur (till exempel 16 °C). När du placerar skjutreglaget längst ned i fältet för schemat
  • Verificar o consumo do dispositivo

    PowerTag Energy – Wiser Home Guia do utilizador do dispositivo

    Verificar o consumo do dispositivo Verificar o consumo do dispositivo Verificar o consumo do dispositivo Através da aplicação Wiser Home, pode monitorizar o tempo real, histórico da rede, solar e cargas individuais, bem como a análise estatística do consumo de energia de todas as cargas instaladas
  • Eliminar uma automatização

    Sistema M e Sistema D - Botão de pressão conectável simples/duplo – Guia do utilizador do dispositivo Wiser Home

    Eliminar uma automatização Eliminar uma automatização Eliminar uma automatização No ecrã Inicial, toque em Automatizações . Aceda a Automatização e toque na automatização que pretende eliminar. No ecrã Editar automatização, toque em Eliminar automatização (A), leia a mensagem de confirmação e, em seguida, toque em OK (B).
  • Potenciar todo

    Termostato de radiador Wiser – Guía del usuario del dispositivo Wiser Home

    Potenciar todo Potenciar todo Potenciar todo Puede aplicar una potenciación de +2 °C durante 1 hora a todas las salas del sistema. No afectará al agua caliente de ninguna manera. Debido a que se trata de una «acción única», puede encontrar Potenciar todo (A) en el menú «Automatización» haciendo clic en la pestaña «Automatización» en la parte inferior de la pantalla Inicio.
Page 410 of 986