Showing 421 - 430 of 9,879 results

Page 43 of 988
  • LK FUGA® Wiser wireless dimmer Wiser Home Device User Guide

    Button 2 Back 20 DUG_LK FUGA Wiser wireless dimmer_WH-00 LK FUGA® Wiser wireless dimmer 3. Tap any key and select Moment. 4. Select an existing Moment which you want to add to the key and tap SelectMoment. TIP: To create a new moment, refer to Creating a Moment in therespective System User Guide. In
  • Wiser Smart Plug 16A Wiser Home Device User Guide

    Using the device Switching Operation Switching Operation Manually Switching Operation using the app Creating a Schedule Voice control Creating a moment Editing a moment Deleting a moment Creating an automation Example of an automation Editing an automation Deleting an automation Removing the device Triggering notifications and alarms Resetting the device LED Indications Technical Data
  • Création d’un programme

    Climatiseur Airzone Plénum et Aidoo Pro – Guide de l'utilisateur de l’appareil Wiser Home

    Création d’un programme Création d’un programme Création d’un programme Le système Airzone peut être commandé et déclenché par un programme. Une fois le programme défini, votre système suivra le programme Chauffage et refroidissement actif. Vous pouvez créer ou modifier des programmes à tout moment
  • Wiser Multiwire Micro Module LED Dimmer Wiser Home device user guide

    . Select if there is an existing moment, then tap Select Moment or tap Create aMoment to create a new moment.Click the following link for a detailed procedure on creating a new moment,Creating a moment, page 37. Push Button 2 Short Press Long Press You can assign one moment each to theshort & long press of
  • Assigning a Moment to the Wireless Switch

    System M and System D- Connected Wireless Switch 1-gang/2-gang – Wiser Home Device user guide

    Assigning a Moment to the Wireless Switch Assigning a Moment to the Wireless Switch Assigning a Moment to the Wireless Switch A Moment allows you to group multiple actions that are usually done together. You can configure a Moment to the Wireless switch (such as Good Night Moment: Fan on, light
  • Création d’un automatisme

    Capteur de mouvement extérieur ARGUS 360 – Guide de l'utilisateur de l’appareil Wiser Home

    ’ accueil, appuyez sur . Appuyez sur Automatismes > pour créer un automatisme. Saisissez le nom de l'automatisme (A). Appuyez sur Si (B) et sélectionnez l’une des conditions (C) : Toutes les conditions : Pour déclencher une action lorsque toutes les conditions définies sont remplies. Toute condition
  • Assigning a Moment to the Wireless switch

    Ovalis - Connected Wireless Switch 1-gang/2-gang – Wiser Home Device user guide

    Assigning a Moment to the Wireless switch Assigning a Moment to the Wireless switch Assigning a Moment to the Wireless switch A Moment allows you to group multiple actions that are usually done together. You can configure a Moment to the Wireless switch (such as Good Night Moment: Fan on, light
  • Wiser Boiler Relay Wiser Home Device user guide

    Relay Device Details OPTIONS ABOUT Device NameBoiler Relay Firmware Version00.00.000 Control typeRelay Heat Source typeGas Boiler A Setup Heating > 3 s Wiser 16 DUG_Boiler Relay_WH–07 Wiser Boiler Relay Creating a momentA Moment allows you to group multiple actions that are usually performedtogether
  • Wiser Power Micromodule Wiser Home Device User Guide

    Moment Wait 1 min Activate Wait 1 min 26 DUG_Power_Micromodule_WH-06 Power Micromodule MomentsMoment allows you to group multiple actions that are usually performed together.By using the Wiser Home app, you can create moments based on your needs. Creating a moment To create a moment: 1. On the Home
  • Wiser Micromodule for Fil Pilote radiators Wiser Home Device User Guide

    ). MomentsMoment allows you to group multiple actions that are usually performed together.By using the Wiser Home app, you can create moments based on your needs. Creating a moment To create a moment: 1. On the Home screen, tap > Moments > . 2. Enter the name of the moment (A). If When Conditions
Page 43 of 988