Création d’un automatisme
- Sur l’écran d’accueil, appuyez sur
.
- Appuyez sur Automatismes >
pour créer un automatisme.
- Saisissez le nom de l'automatisme (A).
- Appuyez sur Si (B) et sélectionnez
l’une des conditions (C) :
-
Toutes les conditions : Pour déclencher une action lorsque toutes les conditions définies sont remplies.
-
Toute condition : Pour déclencher une action lorsque l’une des conditions définies est remplie.
-
- Appuyez sur Ajouter des conditions et sélectionnez l’une des options suivantes (D) :
-
Changement d'état de l'appareil: Pour sélectionner un dispositif pour activer l’automatisme.
-
Mode Absence: Pour désactiver le capteur de mouvement et le dispositif qui lui est connecté en activant ce mode. Lorsque le mode Absence est déclenché, la sensibilité du capteur de mouvement est désactivée.
SUGGESTION: Vous pouvez activer le capteur de mouvement et le dispositif qui lui est connecté en augmentant le niveau de sensibilité du capteur de mouvement. Consultez Réglage de la sensibilité pour plus de détails indiquant comment définir la sensibilité.
NOTE: Vous pouvez ajouter jusqu’à 10 conditions.SUGGESTION: Le mode Absence peut également être utilisé comme déclencheur pour éteindre les lumières, pour la variation ou pour fermer le portail, etc. Pour plus d’informations, consultez Mode Absence. -
- Si vous sélectionnez Changement d'état de l'appareil, appuyez sur Capteur de mouvement extérieur.
- Vous pouvez choisir et mettre à jour les configurations
suivantes du capteur de mouvement qui déclencheront l'automatisme :
- Détection de mouvement
- Niveau de lux
- Seuil de température.
NOTE: Il existe un réglage par défaut pour chacune des configurations.
- Appuyez sur Enregistrer.
- Pour définir une heure spécifique pour déclencher l’automatisme, appuyez sur et sélectionnez l'un des éléments suivants (E) :
- Appuyez sur Enregistrer.
- Pour ajouter une action, appuyez sur Alors > Ajouter une action et sélectionnez
l’une des options suivantes (F) :NOTE: Vous pouvez ajouter jusqu’à 10 actions.
-
Contrôler un appareil - Sélectionnez le dispositif devant être activé lorsque l'automatisme est déclenché et réglez l'état souhaité du dispositif.
-
Envoyer une notification - Vous serez averti(e) si l’automatisme est déclenché.
-
Activer un moment - Sélectionnez un moment à activer lors de l’automatisme.
-
Attente - Cette option vous permet d’ajouter un délai dans une séquence d’automatismes. Vous pouvez définir la durée d’attente par incréments de 1 heure et 1 minute, jusqu’à un maximum de 24 heures. Cette fonction est utile pour retarder des actions dans un automatisme.
Voici l'exemple de déclenchement d'une action pour les volets utilisant l’option Contrôler un appareil :- Sur la page Nouvel automatisme, sélectionnez Contrôler un appareil et choisissez Volets.
- Définissez l'état souhaité des volets
lorsque l'automatisme est déclenché. Appuyez ensuite sur Enregistrer.
Vous trouverez ci-dessous un exemple d'utilisation de l’option Attente :- Sur la page Nouvel automatisme, appuyez sur Ajouter une action et sélectionnez Attente.
- Faites défiler les minutes et les secondes pour définir le temps d'attente souhaité. Appuyez ensuite sur Enregistrer.
-
- Appuyez sur l'icône (G) pour afficher l'icône représentant le mieux l'automatisme.
- Sélectionnez l'icône dans la page Choisissez une icône et appuyez sur sauvegarder pour définir l'icône.
- Sur la page Nouvel automatisme,
appuyez sur Sauvegarder.Une fois l’automatisme sauvegardé, celui-ci est visible dans la liste des automatismes.
- Appuyez sur l’interrupteur à bascule (H) de
la page Automatismes pour activer ou désactiver
l’automatisme.