Showing 4,271 - 4,280 of 9,846 results

Page 428 of 985
  • Solución de problemas en Quick Home Connect

    Unica - Toma de corriente inteligente, 1 elemento, 16 A – Guía del usuario del dispositivo Wiser Home

    fábrica. Vuelva a emparejar el interruptor inalámbrico y el dispositivo. Consulte Toma de corriente El interruptor inalámbrico no puede controlar el dispositivo de manera fiable. El interruptor inalámbrico y el dispositivo están demasiado alejados el uno del otro. Coloque el interruptor inalámbrico
  • Einen Zeitplan hinzufügen

    Wiser Home – Systemhandbuch (Deutschland, Österreich)

    Einen Zeitplan hinzufügen Einen Zeitplan hinzufügen Einen Zeitplan hinzufügen Tippen Sie auf dem Bildschirm Automatisierung auf das Symbol (A). Geben Sie einen Namen in das Textfeld (C) ein. Wählen Sie den Gerätetyp des Zeitplans aus. Ein Zeitplan kann nur für einen Gerätetyp erstellt werden. Wenn
  • Resolução de problemas no Quick Home Connect

    Sistema M e Sistema D - Tomada conectável 16A – Guia do utilizador do dispositivo Wiser Home

    Resolução de problemas no Quick Home Connect Resolução de problemas no Quick Home Connect Resolução de problemas no Quick Home Connect Problema Causa possível Solução O LED fica âmbar no dispositivo. O emparelhamento não foi concluído e voltou à predefinição de fábrica. Volte a emparelhar o
  • Ativar as Informações Personalizadas sobre Energia

    PowerTag Energy – Wiser Home Guia do utilizador do dispositivo

    Ativar as Informações Personalizadas sobre Energia Ativar as Informações Personalizadas sobre Energia Ativar as Informações Personalizadas sobre Energia Através da aplicação Wiser Home, pode ativar as Informações Personalizadas sobre Energia para monitorizar a discriminação da energia e a
  • Segurança e proteção

    Wiser Home – Guia do Utilizador do Sistema (Espanha e Portugal)

    para detetar fumo gerado por um incêndio e um sensor de temperatura que deteta calor causado por um aumento rápido da temperatura. Também inclui uma bateria de reserva que permite que o dispositivo funcione se a fonte de alimentação for desligada. Quando ligado ao sistema Wiser, o dispositivo envia
  • Notifications and Alarms

    Wiser Home – System User Guide (Sweden, Finland)

    specific device. You can select the Notifications and Alarms in the Account options of the Settings menu. Notifications and Alarms settings are saved for an account in the Wiser cloud. Changes to one mobile device affect all mobile devices using the same account. Tap Notifications and Alarms (A
  • Notifications and Alarms

    Wiser Home – System User Guide (Denmark)

    specific device. You can select the Notifications and Alarms in the Account options of the Settings menu. Notifications and Alarms settings are saved for an account in the Wiser cloud. Changes to one mobile device affect all mobile devices using the same account. Tap Notifications and Alarms (A
  • Pairing the device with the Wiser hub

    Wiser 16 A Relay for Temperature Control – Wiser Home Device user guide

    the QR code is incorrect, a message Incorrect QR code scanned will appear. Tap I can't scan the QR code and choose one of the following options: (A): Enter the Mac Address/EUI-64 and Install Code, then tap Connect. The app will verify if the Mac Address/EUI-64 and Install code are valid. (B): Tap
  • Live

    Wiser Home – System User Guide (Spain and Portugal)

    Live Live Live Provides live data of the grid consumption and live status of where the power is coming from: Grid to Home: Import (Home consuming power from Grid) Home to Grid: Export (Excess power of Solar production fed to Grid) On the page, tap Live. A Displays live data on the power generated
  • Live

    Wiser Home – System User Guide (Sweden, Finland)

    Live Live Live Provides live data of the grid consumption and live status of where the power is coming from: Grid to Home: Import (Home consuming power from Grid) Home to Grid: Export (Excess power of Solar production fed to Grid) On the page, tap Live. A Displays live data on the power generated
Page 428 of 985