DUG_PowerTag-E_WH-10

Ativar as Informações Personalizadas sobre Energia

Através da aplicação Wiser Home, pode ativar as Informações Personalizadas sobre Energia para monitorizar a discriminação da energia e a comparação entre casas semelhantes, bem como visualizar sugestões de poupança de energia.
IMPORTANTE: Para ativar as Informações Personalizadas sobre Energia, tem de configurar um PowerTag como Rede (entrada principal).
NOTA:
  • Será notificado de que esta funcionalidade está disponível depois de o PowerTag ser colocado em funcionamento.

  • Pode ativar esta funcionalidade e criar o seu perfil de casa.

  • Deve ter, no mínimo, 1 mês de dados de consumo de carga para visualizar o seu consumo de energia. Será enviada uma notificação push para o utilizador quando os dados estiverem disponíveis.

Para ativar as Informações Personalizadas sobre Energia:

  1. No ecrã Inicial, toque em Painel de energia > Informações e depois em ecrã inicial (A).
    NOTA: Não feche acidentalmente o ecrã inicial porque irá demorar 2 semanas, e um lembrete final ao fim de 6 semanas, para reaparecer.
  2. Leia as informações do tutorial e toque em Seguinte duas vezes e, em seguida, toque Desbloquear Informações de Energia.
  3. Leia o aviso de privacidade e toque em Ativar em cada uma das páginas.
    NOTA: A aceitação do consentimento é opcional.
  4. Quando as Informações Personalizadas sobre Energia estiverem ativadas com sucesso, receberá uma notificação na aplicação e, em seguida, ser-lhe-á solicitado de imediato que crie um perfil de casa. Consulte Criar perfil da casa.
    NOTA: Também pode navegar através de notificações na aplicação, que são recebidas após a ativação das Informações Personalizadas sobre Energia, tocando em .
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Isto foi útil?