Showing 4,391 - 4,400 of 9,846 results

Page 440 of 985
  • Configuration d’un programme

    Odace - Prise de courant connectée 16A – Guide de l'utilisateur de l’appareil Wiser Home

  • Troubleshooting in Quick Home Connect

    Unica - Connected Relay Switch 10 A – Wiser Home Device user guide

    switch Wireless switch not able to control the device reliably. The Wireless switch and the device are too far away from each other. Place the Wireless switch in a position closer to the device. The Wireless switch lost pairing. Pair the device again. Refer to Relay switch The Wireless switch battery
  • Troubleshooting in Quick Home Connect

    System M and System D - Connected Single Socket Outlet 16 A – Wiser Home Device user guide

    outlet Wireless switch not able to control the device reliably. The Wireless switch and the device are too far away from each other. Place the Wireless switch in a position closer to the device. The Wireless switch lost pairing. Pair the device again. Refer to Socket outlet The Wireless switch
  • Resolução de problemas no Quick Home Connect

    Unica - Tomada conectável 16A – Guia do utilizador do dispositivo Wiser Home

    Resolução de problemas no Quick Home Connect Resolução de problemas no Quick Home Connect Resolução de problemas no Quick Home Connect Problema Causa possível Solução O LED fica âmbar no dispositivo. O emparelhamento não foi concluído e voltou à predefinição de fábrica. Volte a emparelhar o
  • Informações de segurança

    Controlador temperatura 16A Wiser – Guia do utilizador do dispositivo

    especiais podem aparecer ao longo deste manual ou no equipamento para avisar de potenciais perigos ou para chamar a atenção para informação que esclareça ou simplifique um procedimento. O aditamento de um dos símbolos a um rótulo de segurança «Perigo» ou «Aviso» indica a existência de um perigo elétrico que
  • Informações de segurança

    Micromódulo Interruptor Wiser – Guia do utilizador do dispositivo Wiser Home

    especiais podem aparecer ao longo deste manual ou no equipamento para avisar de potenciais perigos ou para chamar a atenção para informação que esclareça ou simplifique um procedimento. O aditamento de um dos símbolos a um rótulo de segurança «Perigo» ou «Aviso» indica a existência de um perigo elétrico que
  • Utilizar el dispositivo con la aplicación Wiser Home

    Termostato de radiador Wiser – Guía del usuario del dispositivo Wiser Home

    Control, seleccione el termostato. La pantalla de control del dispositivo muestra las siguientes opciones: A Toque el interruptor de alternancia para permitir al sistema seguir una programación horaria. B Pulse para volver a la pantalla Programación horaria, donde puede crear un calendario. C Pulse para
  • Away Mode

    Wiser Radiator Thermostat – Wiser Home Device user guide

    Away Mode Away Mode Away Mode When Away Mode (A) is activated, all rooms will be set to the Away temperature (default 16 °C). It will show a checkmark in the “Automation” page when active. You can find it in the “Automation” menu by tapping the “Automation” tab at the bottom of the Home screen
  • Live

    Wiser Home – System User Guide (France)

    Live Live Live Provides the live data of the energy production and consumption within your home. It helps you monitor energy sources and understand how much power is being used by various devices. From the tab, tap Live. A Displays live data on the power generated by various sources, such as solar
  • Apertura/cierre de la persiana usando la aplicación

    Unica - Interruptor de persianas conectado – Guía del usuario del dispositivo Wiser Home

    dispositivo. Pulse (A) o (B) de la persiana o de las lamas de la persiana para abrirla/cerrarla. También puede abrir/cerrar la persiana o las lamas de la persiana: Seleccionando la persiana o las lamas de la persiana y usando el deslizador en la pantalla de control del dispositivo para abrirla/cerrarla
Page 440 of 985