DUG_Unica Shutter_WH-08

Apertura/cierre de la persiana usando la aplicación

Para abrir/cerrar la persiana:
  1. En la pestaña Control, pulse Todos los dispositivos o la pestaña de la habitación en la que se encuentra el dispositivo.
  2. Pulse (A) o (B) de la persiana o de las lamas de la persiana para abrirla/cerrarla.
    SUGERENCIA: También puede abrir/cerrar la persiana o las lamas de la persiana:
    • Seleccionando la persiana o las lamas de la persiana y usando el deslizador en la pantalla de control del dispositivo para abrirla/cerrarla.

    • Cuando lo añade a sus Favoritos. Para obtener más información sobre Favoritos, consulte Gestión de favoritos en la Guía del usuario del sistema correspondiente.

      NOTA: Si solo tiene un dispositivo en el sistema Wiser, la pestaña Control no será visible. Se podrá acceder a todas las funciones a través de la pantalla de Inicio.
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

¿Le ha resultado útil?