Showing 4,491 - 4,500 of 9,846 results

Page 450 of 985
  • Encendido/apagado del dispositivo con la aplicación

    Unica - Detector de movimiento con regulador LED conectado – Guía del usuario del dispositivo Wiser Home

    Encendido/apagado del dispositivo con la aplicación Encendido/apagado del dispositivo con la aplicación Encendido/apagado del dispositivo con la aplicación En la pestaña Control, pulse Todos los dispositivos o la pestaña de la habitación en la que se encuentra el dispositivo. Pulse (A) para
  • Technical Data

    Exxact - Connected Double Socket Outlet 16A – Wiser Home Device user guide

    Technical Data Technical Data Technical Data Nominal voltage AC 230 V ~, 50 Hz Nominal power Load type Load name Load value LED LED 100 W, 125 μF Motor 1600 VA, max. 7 A Iron core transformer 1500 VA Incandescent lamp 2000 W Electronic step-down converter 2000 VA Ohmic load 3680 W Capacitive load 6
  • Gestión de cargas

    Unica - Toma de corriente inteligente, 1 elemento, 16 A – Guía del usuario del dispositivo Wiser Home

    . El valor límite lo establece la potencia contratada, consulte Setting Tariff. Los dispositivos que cumplan con los requisitos se añadirán automáticamente a la gestión de cargas. Cuando un dispositivo está siendo gestionado por la gestión de cargas, sus programaciones horarias, momentos y
  • About the Document

    Wiser Motion Sensor – Wiser Home Device user guide

    constant improvement, we may revise the content over time to enhance clarity and accuracy. If you see a difference between the characteristics in this document and the characteristics on www.se.com, consider www.se.com to contain the latest information. For your safety RISK OF DAMAGE TO DEVICE Always
  • Histórico de temperaturas

    Wiser Home – Guía del usuario del sistema (España y Portugal)

    comparación temporal de habitación por habitación a fin de garantizar que el rendimiento del sistema se corresponde con las operaciones programadas y manuales. Wiser registra las temperaturas exteriores, de consigna y de la habitación de forma continua y proporciona los datos en el Histórico de
  • About the Document

    Odace - Connected Multiwire Universal Push-button Dimmer LED – Wiser Home Device user guide

    you see a difference between the characteristics in this document and the characteristics on www.se.com, consider www.se.com to contain the latest information. For your safety HAZARD OF ELECTRIC SHOCK, EXPLOSION, OR ARC FLASH Safe electrical installation must be carried out only by skilled
  • Resolução de problemas no Quick Home Connect

    Unica - Comando de estores conectável – Guia do utilizador do dispositivo Wiser Home

    Resolução de problemas no Quick Home Connect Resolução de problemas no Quick Home Connect Resolução de problemas no Quick Home Connect Problema Causa possível Solução O LED fica âmbar no dispositivo. O emparelhamento não foi concluído e voltou à predefinição de fábrica. Volte a emparelhar o
  • Laitteen uudelleennimeäminen

    Wiser liiketunnistin katto – Wiser Home -laitteen käyttöopas

    Laitteen uudelleennimeäminen Laitteen uudelleennimeäminen Laitteen uudelleennimeäminen Valitse aloitusnäytössä . Valitse Laitteet Liiketunnistin Laitteen nimi A). Lisäksi voit nimetä tunnistimen uudelleen valitsemalla Ohjaus-välilehdellä Liiketunnistin Laitteen asetukset Laitteen nimi (A).
  • Verwenden des Geräts

    System M und System D - Connected Raumtemperaturregler 2 A, ZB – Wiser Home Geräte-Benutzerhandbuch

  • Controlo de voz

    Termostato Encastrado Wiser 2 A – Guia do utilizador do dispositivo Wiser Home

    Controlo de voz Controlo de voz Controlo de voz Através da Alexa® da Amazon ou do Google Home, pode controlar o termostato com a sua voz.
Page 450 of 985