DUG_Sensor de movimiento con atenuador conectado_WH-01

Encendido/apagado del dispositivo con la aplicación

  1. En la pestaña Control, pulse Todos los dispositivos o la pestaña de la habitación en la que se encuentra el dispositivo.
  2. Pulse (A) para encender/apagar el dispositivo.
    NOTA: La pestaña Control no será visible si solo tiene un dispositivo en el sistema Wiser. Se podrá acceder a todas las funciones a través de la pantalla de inicio.
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

¿Le ha resultado útil?