Showing 451 - 460 of 1,241 results

Page 46 of 125
  • Emparelhar o dispositivo com o Hub Wiser

    Tomada Wiser – Guia do utilizador do dispositivo Wiser Home

  • LED-Anzeigen

    Schneider Wechselrichter und Boost – Wiser Home Geräte-Benutzerhandbuch

    Wechselrichter Installations- und Bedienungsanleitung (TME26990) für dreiphasige Wechselrichter. Schneider Boost Installations- und Bedienungsanleitung (TME27412). WLAN Smart Dongle Kurzanleitung (TME34287).
  • Setting boost mode manually

    Renova - Connected Thermostat Room/Floor 16 A – Wiser Home Device User Guide

    Setting boost mode manually Setting boost mode manually Setting boost mode manually You can manually enable and disable the boost mode.When enabled the temperature increases by 2° C for temperature control modes (P1 to P8) and by +2 for regulator mode (P9) over the current temperature. To enable
  • Sprachsteuerung

    Wiser Smart Plug – Wiser Home Geräte-Benutzerhandbuch

  • Using the device

    EVlink Home Smart – Wiser Home device user guide

    Using the device Using the device Using the device The Control Panel allows you to start and stop charging and monitor the power consumption. On the Control page, tap EVlink Home Smart to access the control panel. On the control panel page, You can see the options A, B, C, D. Tap to see the options
  • Brug af stopknap

    EVlink Home Smart – Brugervejledning til Wiser Home-enhed

    Brug af stopknap Brug af stopknap Brug af stopknap EVlink Home Smart har en stopknap til at afbryde elektriciteten mellem opladeren og bilen, hvis forbindelsen ikke kan lukkes normalt ned. Stopknappen kan også bruges til at nulstille PIN-koden ved at dreje den 90° med uret. Se Nulstilling af PIN-koden.
  • Laitteen poistaminen Wiser-järjestelmästä

    EVlink Home Smart – Wiser Home -laitteen käyttöopas

    Laitteen poistaminen Wiser-järjestelmästä Laitteen poistaminen Wiser-järjestelmästä Laitteen poistaminen Wiser-järjestelmästä Wiser Home -sovelluksen avulla voit poistaa laitteen laiteluettelosta. Napauta Ohjaus -välilehdellä Kaikki EVlink Home Smart Laiteasetukset. Napauta Ohje ja tuki nähdäksesi
  • About Signal Strength

    Wiser Home – System User Guide (Germany, Austria)

    poor or no signal. For battery-powered devices, check the battery level and replace the batteries if necessary. Signal Extender If you are still experiencing connectivity issues, we recommend adding Wiser smart plug to your system. It has a built-in signal range extender that boosts the signal between
  • Über das Gerät

    Wiser Smart Plug – Wiser Home Geräte-Benutzerhandbuch

    Über das Gerät Über das Gerät Über das Gerät Der Wiser Smart Plug (im Folgenden der Plug) verfügt über einen Drucktaster, mit dem Sie Ihre Elektrogeräte manuell ein- und ausschalten oder über die Wiser Home App steuern können. Er versorgt das mit ihm verbundene Elektrogerät mit Strom. Der Plug
  • Shutters

    Wiser Home – System User Guide (Denmark)

    Shutters Shutters Shutters Wiser Micro Module Shades Control CCT5015-0002W 550B1013 Converts compatible mechanical push-button switches into smart shades switches. Connect up to 10 mechanical double push buttons. NOTE: Mechanical push buttons must be certified for use in 220–240 V AC applications
Page 46 of 125