Showing 4,501 - 4,510 of 9,846 results

Page 451 of 985
  • Repor o dispositivo

    Unica - Comando de estores conectável – Guia do utilizador do dispositivo Wiser Home

    Repor o dispositivo Repor o dispositivo Repor o dispositivo É possível repor manualmente o dispositivo nas predefinições de fábrica. Pressione rapidamente o botão de pressão 3 vezes (<0,5 s) e, em seguida, pressione demoradamente o botão de pressão uma vez (>10 s).O LED pisca a vermelho após
  • About the device

    Odace - Connected Thermostat 2 A – Wiser Home Device user guide

    About the device About the device About the device The Odace - Connected Thermostat 2 A (hereinafter referred to as thermostat) is mainly used for water-based heating and cooling applications, such as water-based underfloor heating and radiator heating. Thermostat features: Measure & control
  • Caractéristiques techniques

    Wiser micromodule de puissance – Guide de l’utilisateur de l’appareil

    Caractéristiques techniques Caractéristiques techniques Caractéristiques techniques Puissance nominale du type de charge Lampe incandescente 2 200 W LED 200 W Moteur 1 180 W Convertisseur abaisseur de tension électronique 500 VA Résistance 3 000 W Capacitance 10 A, 25 µF Inductance 5 A, cos φ = 0,6
  • Conhecer o sistema Wiser

    Wiser Home – Guia do Utilizador do Sistema (Espanha e Portugal)

    relatórios de estado para dispositivos Wiser conectados. Com uma conta pessoal e a aplicação Wiser Home num smartphone, pode controlar e monitorizar os dispositivos Wiser conectados a partir de qualquer local onde a Internet esteja disponível para telemóvel e para o hub.
  • Encendido/apagado del dispositivo con la aplicación

    Unica - Detector de movimiento con regulador LED conectado – Guía del usuario del dispositivo Wiser Home

    Encendido/apagado del dispositivo con la aplicación Encendido/apagado del dispositivo con la aplicación Encendido/apagado del dispositivo con la aplicación En la pestaña Control, pulse Todos los dispositivos o la pestaña de la habitación en la que se encuentra el dispositivo. Pulse (A) para
  • Technical Data

    Exxact - Connected Double Socket Outlet 16A – Wiser Home Device user guide

    Technical Data Technical Data Technical Data Nominal voltage AC 230 V ~, 50 Hz Nominal power Load type Load name Load value LED LED 100 W, 125 μF Motor 1600 VA, max. 7 A Iron core transformer 1500 VA Incandescent lamp 2000 W Electronic step-down converter 2000 VA Ohmic load 3680 W Capacitive load 6
  • Informações de segurança

    Sistema M e Sistema D - Botão de pressão conectável simples/duplo – Guia do utilizador do dispositivo Wiser Home

    especiais podem aparecer ao longo deste manual ou no equipamento para avisar de potenciais perigos ou para chamar a atenção para informação que esclareça ou simplifique um procedimento. O aditamento de um dos símbolos a um rótulo de segurança «Perigo» ou «Aviso» indica a existência de um perigo elétrico que
  • Restablecimiento del dispositivo

    Sistema M y sistema D - Interruptor inalámbrico de una/dos teclas conectado – Guía del usuario del dispositivo Wiser Home

    Restablecimiento del dispositivo Restablecimiento del dispositivo Restablecimiento del dispositivo Puede restablecer manualmente el interruptor inalámbrico a los valores por defecto de fábrica cuando se cumplan las siguientes condiciones: Cuando se reemplaza el Hub. Cuando se cambie el interruptor
  • Informações de segurança

    Unica - Tomada conectável 16A – Guia do utilizador do dispositivo Wiser Home

    especiais podem aparecer ao longo deste manual ou no equipamento para avisar de potenciais perigos ou para chamar a atenção para informação que esclareça ou simplifique um procedimento. O aditamento de um dos símbolos a um rótulo de segurança «Perigo» ou «Aviso» indica a existência de um perigo elétrico que
Page 451 of 985