Creación de una automatización
En este capítulo se utilizará un ejemplo para explicar los pasos necesarios para crear una automatización:
A continuación, se muestra cómo crear una automatización para encender la luz en la sala de entrada y notificar cuando se activa la acción, así como encender la luz de la sala de estar con un minuto de retraso cuando el sensor detecta movimiento y el enchufe Luz nocturna está APAGADO.
En la pantalla Automatización (A):
-
-
Seleccione un icono de la lista (C).
-
Introduzca un nombre para la automatización en el campo de texto (D).
-
Pulse una de las siguientes opciones:
-
Todas las condiciones: Seleccione esta opción si desea que se cumplan todas las condiciones para activar la automatización.
-
Cualquier condición: Seleccione esta opción si desea que se cumpla alguna de las condiciones especificadas para activar la automatización.
En este ejemplo, la automatización debe activarse solo cuando se cumplen todas las condiciones.
-
-
Pulse Añadir condiciones (E).
-
Seleccione el tipo de condición de activación para activar su automatización.
-
Cambio de estado de un dispositivo: Seleccione un dispositivo específico cuyo cambio de estado (por ejemplo, on/off, abierto/cerrado) activará la automatización.
-
Modo Ausente: Activa o desactiva la automatización al salir o volver a casa.
-
Cambios en los precios de la energía: Active una automatización basada en los cambios en los precios de la energía.
IMPORTANTE:-
Este activador solo está disponible si su tarifa está configurada en Pico/valle. Consulte Ajuste de tarifa.
-
El sistema gestiona la tarificación de la electricidad con una precisión de 0,01 €/kWh.
Ejemplo: El precio medio diario de la electricidad es de 0.24 euros/kW. Ha configurado su automatización para que se active cuando el precio medio diario de la electricidad descienda por debajo de 0,24 €/kWh.-
Actualización de precios 1: 0,235 €/kWh → redondeado a 0,24 €/kWh.
-
Actualización de precios 2:0,244 €/kWh → también se redondea a 0,24 €/kWh.
-
A
Seleccione la condición de activación para la automatización:
-
Más de: Se activa cuando el precio de la energía es superior al valor ajustado.
-
Menos de: Se activa cuando el precio de la energía es inferior al valor ajustado.
B
Ajustar el valor de activación:
-
Promedio diario: El precio medio de la electricidad durante todo el día, calculado a partir de todos los precios por hora. Su automatización se activará cuando el precio de la electricidad suba por encima o caiga por debajo de este promedio.
-
Establecer precio: Defina un precio específico manualmente. Su automatización se activará cuando el precio de la electricidad suba por encima o caiga por debajo de este valor ajustado.
SUGERENCIA: También puede ajustar el precio tocando o deslizando el dedo sobre el gráfico (C) para alcanzar el valor deseado, en lugar de escribirlo manualmente.
C
Consulte su tarifa de electricidad en tiempo real.
Puede interactuar con el gráfico para identificar las horas más caras en función de su tarifa de electricidad. -
En este ejemplo, pulse Cambio de estado de un dispositivo para activar la automatización.
-
-
Pulse el dispositivo para abrir la pantalla Control de dispositivos y ajustar su estado para activar la automatización (por ejemplo, se detecta movimiento). A continuación, pulse Aceptar.
NOTA: Las opciones y estados disponibles son específicos del dispositivo. Algunos dispositivos ofrecen opciones adicionales antes de que pueda establecer el estado (por ejemplo, para un regulador deberá elegir si desea ON/OFF como condición o el nivel de luminosidad).
Puede encontrar información detallada en la Guía del usuario del dispositivo del dispositivo correspondiente. Consulte la Lista de dispositivos Wiser para ver los enlaces a la Guía del usuario del dispositivo para cada dispositivo. -
Siga añadiendo condiciones según sea necesario; recuerde que puede agregar un máximo de 10.
SUGERENCIA: Si un dispositivo ofrece más de una condición (por ejemplo, el sensor de movimiento informa de la detección de movimiento y el nivel de luminosidad), puede añadirlas como condiciones individuales.SUGERENCIA: El sistema no solo comprobará los cambios de estado, sino también el estado de todas las condiciones de los dispositivos una vez que se active uno de ellos. En este ejemplo: El estado del enchufe. Tenga en cuenta que esto también significa que el sistema comprobará el estado del sensor de movimiento cuando apague el enchufe. -
Cuando se hayan añadido todas las condiciones, pulse Cuando (F).
-
Pulse Añadir tiempo (G).
-
Configure el tiempo para que la automatización se active y pulse Configurar.
NOTA: La hora específica del día actuará como condición: La automatización se activará a esa hora cuando no se establezcan condiciones o si se cumplen las condiciones a esa hora del día. Los períodos de tiempo no activarán la automatización por sí mismos, pero la automatización solo se activará durante el período establecido.En este ejemplo: Período de tiempo — Horario nocturno (desde el atardecer hasta el amanecer).
-
Tras ajustar el tiempo, pulse Entonces (H).
-
Pulse Añadir una acción (I).
-
Seleccione el tipo de acción para su automatización:
-
Controlar un dispositivo: Seleccione el dispositivo y establezca el estado deseado del dispositivo.
-
Enviar notificación: Recibirá una notificación cuando se cumpla la condición.
-
Activar un momento: Seleccione un momento.
-
Retardo: Esta opción le permite añadir un retardo en una secuencia de automatización. Puede ajustar el tiempo de retardo en incrementos de 1 hora y 1 minuto, hasta un máximo de 24 horas. Esta función es útil para retardar acciones en una automatización.
En este ejemplo: Se debe seleccionar Controlar un dispositivo, Enviar notificación y Retardo.
Controlar un dispositivo:
-
Pulse Controlar un dispositivo y seleccione el dispositivo que se activará como acción.
-
Ajuste el estado deseado y pulse Aceptar.
-
Pulse para recibir la notificación push cuando se active el movimiento.
Retardo:
-
Pulse Retardo para abrir la pantalla Añadir un retardo.
-
Especifique la duración del retardo para activar la acción y pulse Configurar.
-
-
Incluya todas las acciones necesarias y asegúrese de que el número total no supere las 10.
SUGERENCIA: Si necesita activar más dispositivos de los que permite el límite de la acción, puede combinar cambios de estado del dispositivo con un momento y seleccionar dicho momento como acción.NOTA: El sistema no comprobará si una combinación de acciones no tiene sentido, por ejemplo, encender y apagar una luz al mismo tiempo. -
Pulse Guardar (J) una vez añadidas todas las acciones.
SUGERENCIA: Puede hacer una pulsación larga en una acción y, a continuación, arrastrarla y soltarla para reorganizar las acciones en la localización deseada.
Esta automatización enciende la luz de entrada y envía una notificación. A continuación, enciende la luz de la sala de estar con un minuto de retraso.
Para apagar la luz cuando no se detecte movimiento, cree otra automatización. En este ejemplo, bastará con establecer la condición "No detectado" para el sensor de movimiento y como acción para apagar la luz. Tenga en cuenta que esto siempre apagará la luz independientemente de la hora del día, el nivel de luminosidad o el estado del enchufe.