Showing 4,941 - 4,950 of 9,846 results

Page 495 of 985
  • Using the device

    Odace - Connected Multiwire Universal Rotary Dimmer LED – Wiser Home Device user guide

    Using the device Using the device Using the device The Device Control Screen allows you to switch on/off, adjust the brightness level and control various settings. On the Control tab, select the dimmer. The Device Control Screen displays the following options: A Drag the slider bar up/down to
  • Installation de l’équipement

    Unica - Interrupteur à relais 10 A connecté – Guide de l'utilisateur du dispositif Wiser Home

    Installation de l’équipement Installation de l’équipement Installation de l’équipement Reportez-vous aux instructions d’installation fournies avec ce produit. Consulter Interrupteur à relais 10 A connecté.
  • Eliminar uma automatização

    Schneider Charge – Guia do utilizador do dispositivo Wiser Home

    Eliminar uma automatização Eliminar uma automatização Eliminar uma automatização Para eliminar uma automatização: No separador Automatização, toque na automatização que pretende eliminar. Na página Editar automatização, toque em Eliminar automatização (A). Leia a mensagem de confirmação e toque em OK (B).
  • Automatização

    Micromódulo Variador LED Multifios Wiser – Manual do utilizador do dispositivo doméstico Wiser

    Automatização Automatização Automatização Uma automatização permite-lhe acionar uma ação automaticamente ou às horas agendadas quando determinadas condições estão preenchidas. Ao utilizar a aplicação Wiser Home, pode criar automatizações com base nas suas necessidades. Este exemplo mostra como funciona um dispositivo quando a condição está preenchida.
  • Automatização

    PowerTag Control – Guia do utilizador do dispositivo

    Automatização Automatização Automatização Uma automatização permite-lhe acionar uma ação automaticamente ou às horas agendadas quando determinadas condições estão preenchidas. Ao utilizar a aplicação Wiser Home, pode criar automatizações com base nas suas necessidades. Este exemplo mostra como funciona um dispositivo quando a condição está preenchida.
  • Valve Protection

    Exxact - Connected Thermostat Room/Floor 16 A – Wiser Home Device User Guide

    Valve Protection Valve Protection Valve Protection Activate output every two weeks to prevent valve calcification. You can activate the valve protection by tapping on the toggle switch (A).
  • Valve Protection

    Renova - Connected Thermostat Room/Floor 16 A – Wiser Home Device User Guide

    Valve Protection Valve Protection Valve Protection Activate output every two weeks to prevent valve calcification. You can activate the valve protection by tapping on the toggle switch (A).
  • Utgångsrelä

    Renova – Uppkopplad rums-/golvtermostat 16 A – Användarhandbok för Wiser Home-enheter

    Utgångsrelä Utgångsrelä Utgångsrelä Detta alternativ är att slå på/stänga av reläet om det används som temperaturmätenhet. Du kan slå på/stänga av av reläet genom att trycka på växlingsbrytaren (A).
  • Creación de una automatización

    Termostato de calefacción por suelo radiante de Wiser / Regleta de conexión – Guía del usuario del dispositivo Wiser Home

    Creación de una automatización Creación de una automatización Creación de una automatización Una automatización le permite agrupar varias acciones que normalmente se realizan juntas, que se activan automáticamente o que se activan a horas programadas. Con la aplicación Wiser Home puede crear
  • Emparejamiento del dispositivo con Wiser Hub

    Termostato de calefacción por suelo radiante de Wiser / Regleta de conexión – Guía del usuario del dispositivo Wiser Home

    Escanear código QR y permita que la aplicación Wiser Home acceda a su cámara. A continuación, escanee el código QR ubicado en el dispositivo. Si no puede encontrar el código QR correcto, pulse No puedo encontrar el código QR correcto para emparejar el dispositivo manualmente y continúe con el paso 4. Si
Page 495 of 985