DUG_Regleta de conexión de calefacción por suelo radiante_WH-07

Emparejamiento del dispositivo con Wiser Hub

Con la aplicación Wiser Home, empareje su calefacción por suelo radiante con Wiser Hub para acceder y controlar la calefacción por suelo radiante.
IMPORTANTE: Asegúrese de que todos los dispositivos de suelo radiante estén cableados y alimentados antes de continuar.
  1. En la pantalla de Inicio, pulse .
  2. Pulse Dispositivos > y pulse Clima > Controlador suelo radiante.
    SUGERENCIA: También puede navegar tocando la pestaña Control > > Clima > Controlador suelo radiante.
  3. Pulse Escanear código QR y permita que la aplicación Wiser Home acceda a su cámara. A continuación, escanee el código QR ubicado en el dispositivo.
    NOTA: Si no puede encontrar el código QR correcto, pulse No puedo encontrar el código QR correcto para emparejar el dispositivo manualmente y continúe con el paso 4.

    Si el código QR es incorrecto, aparece el mensaje Código QR escaneado incorrecto. Pulse No puedo escanear el código QR y seleccione una de las siguientes opciones:

    • (A): introduzca la dirección MAC/EUI-64 y el código de instalación y, a continuación, toque Conectar. La aplicación verificará si la dirección MAC/EUI-64 y el código de instalación son válidos.

    • (B): toque esta opción si no puede encontrar la dirección MAC/EUI-64 y el código de instalación.

  4. Una vez que el dispositivo esté validado, toque Siguiente.
  5. Mantenga presionado el botón de configuración hasta que el LED parpadee en verde.
    Espere unos segundos hasta que la aplicación confirme que la calefacción por suelo radiante está vinculada.
  6. Introduzca el nombre del dispositivo y pulse Enviar para completar el proceso de emparejamiento si el sistema de calefacción por suelo radiante no tiene entrada de refrigeración.
    Si el sistema de calefacción por suelo radiante tiene entrada de refrigeración, pulse Siguiente y continúe con los siguientes pasos.
    Sistema UFH sin entrada de refrigeración Sistema UFH con entrada de refrigeración
  7. Encienda el interruptor de alternancia de la entrada de refrigeración para usar las funciones de refrigeración de la aplicación, como la capacidad de establecer una programación horaria para la refrigeración.
    IMPORTANTE: Omita el paso 8 si está usando Wiser Hub. Si está usando Wiser HubR, continúe con el paso 8.
    Wiser Hub Wiser HubR
  8. Pulse Contacto caldera para seleccionar el tipo de relé conectado.
    SUGERENCIA: Si la UFH controla directamente la caldera, seleccione «Relé Suelo Radiante» para la opción Contacto de la caldera.
    En caso de que la caldera esté controlada por un Wiser Hub con relé, seleccione el relé de Wiser Hub para esta opción.
  9. Pulse Enviar para completar el proceso de emparejamiento.

    Después de emparejar el dispositivo, aparece una pantalla de éxito con las siguientes opciones:

    • + Añadir nuevo dispositivo: Pulse para continuar emparejando más dispositivos.

    • Empiece a utilizar su dispositivo: Pulse para empezar a utilizar el dispositivo emparejado.

    NOTA: La pantalla de éxito solo aparece si se ha conectado como Propietario de la casa.

La calefacción por suelo radiante figura ahora en la pestaña Control, debajo de las pestañas Todos y las específicas de las habitaciones.
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

¿Le ha resultado útil?