Showing 5,081 - 5,090 of 9,846 results

Page 509 of 985
  • Indicaciones LED

    Sistema M y sistema D - Interruptor inalámbrico de una/dos teclas conectado – Guía del usuario del dispositivo Wiser Home

    Indicaciones LED Indicaciones LED Indicaciones LED Emparejamiento del dispositivo Acción del usuario Indicación LED Estado Pulse 3 veces el pulsador de arriba a la derecha. El LED parpadea en naranja una vez por segundo. El modo de emparejamiento se activa durante 30 s. Una vez completado el
  • Using the device

    Ovalis - Connected Universal Push-button Dimmer LED – Wiser Home Device User Guide

    Using the device Using the device Using the device The Device Control Screen allows you to switch ON/OFF the device and control various settings. On the Control tab, select the dimmer and the control screen shows the options below. A Drag the sliding bar up/down to increase/ decrease the brightness
  • Appliances

    Wiser Home – System User Guide (Germany, Austria)

    resistive) such as a hot water tank or a socket outlet. In combination with the Wiser app, the energy consumption can be measured and the module can be used for load shedding or demand response. Instruction Sheet (PDF) Device User Guide Wiser Plug CCTFR6501 Remotely control and monitor the power
  • Ajuste de la notificación del dispositivo

    Sensor de inundación Wiser – Guía del usuario del dispositivo Wiser Home

    si se detecta una fuga (A) para activar o desactivar el interruptor de alternancia de notificación del sensor. Además, puede activar o desactivar el interruptor de alternancia de notificación del sensor pulsando la pestaña Control Sensor de fugas de agua Ajustes del dispositivo Notifíqueme si se
  • Using the device

    Unica - Connected Universal Push-button Dimmer LED – Wiser Home Device User Guide

    Using the device Using the device Using the device The Device Control Screen allows you to switch ON/OFF the device and control various settings. On the Control tab, select the dimmer and the control screen shows the options below. A Drag the sliding bar up/down to increase/ decrease the brightness
  • Utilizar o dispositivo

    Unica - LED Variador de Luz Conectável – Manual do utilizador do dispositivo doméstico Wiser

    Utilizar o dispositivo Utilizar o dispositivo Utilizar o dispositivo O ecrã de controlo do dispositivo permite-lhe ligar/desligar o dispositivo e controlar várias definições. No separador Controlo, selecione o variador e o ecrã de controlo apresenta as seguintes opções. A Arraste a barra deslizante
  • Einstellen der Anzeigehelligkeit

    System M und System D - Connected Raumtemperaturregler 2 A, ZB – Wiser Home Geräte-Benutzerhandbuch

    Helligkeit der Thermostatanzeige ein: Tippen Sie auf dem Startbildschirm auf . Tippen Sie auf Geräte Helligkeit (A), um die aktive und inaktive Helligkeit mithilfe dem Schieberegler (B) einzustellen. Die standardmäßige aktive Bildschirmhelligkeit beträgt 100 %. Bereich von 1 % bis 100 %, und die
  • Ejemplo de una automatización

    Detector de humo inalámbrico Wiser – Guía del usuario del dispositivo Wiser Home

    Ejemplo de una automatización Ejemplo de una automatización Ejemplo de una automatización En el ejemplo siguiente, recibirá una notificación en su aplicación cuando se detecta humo. Vaya a Automatización > para crear una automatización. Para agregar una condición, pulse Agregar condición >
  • Ajuste de la luminosidad usando la aplicación

    Micromódulo regulador Wiser LED – Manual del usuario del dispositivo Wiser Home

    Ajuste de la luminosidad usando la aplicación Ajuste de la luminosidad usando la aplicación Ajuste de la luminosidad usando la aplicación Con la aplicación Wiser Home, aumente o disminuya el nivel de luminosidad del micro. Vaya a la pestaña Control, toque Todos los dispositivos o la pestaña de la
  • Encendido y apagado del dispositivo mediante la aplicación

    Control PowerTag – Guía del usuario del dispositivo

    pestaña Control no será visible. Se podrá acceder a todas las funciones a través de la pantalla Inicio. CONSEJO: También puede encender o apagar el dispositivo cuando lo añada a sus Favoritos.Para obtener más información sobre Favoritos, consulte el tema Administrar favoritos en la correspondiente Guía del usuario del sistema.
Page 509 of 985