Showing 5,291 - 5,300 of 9,846 results

Page 530 of 985
  • Luksiasetuksen määrittäminen

    Wiser liiketunnistin katto – Wiser Home -laitteen käyttöopas

    . Valitse Laitteet Liiketunnistin Luksitasot (A) valitaksesi ja määrittääksesi kynnysarvon jommallakummalla seuraavista vaihtoehdoista (B): Erittäin tumma Pimeä Kirkas Erittäin kirkas Lisäksi voit asettaa anturin luksiarvon valitsemalla Ohjaus-välilehdellä Liiketunnistin Laitteen asetukset Luksitasot A
  • Identifikation af enheden

    Wiser bevægelsessensor – Brugervejledning til Wiser Home-enheden

    Identificer (A). Derudover kan du identificere sensoren ved at trykke på fanen Styring Bevægelsessensor Enhedsindstillinger Identificer (A). Sensorens lysdiode blinker for at identificere sensoren og fortsætter med at blinke grønt, indtil du trykker på OK.
  • Uso del dispositivo

    Sensor de movimiento Wiser – Guía del usuario del dispositivo Wiser Home

    sensor puede ver lo siguiente: Nivel de lux actual (A) Estado de detección de movimiento (B) Historial (C) Ajustes del dispositivo (D) Añadir a favoritos (E)
  • Utilizar o dispositivo

    Sensor porta/janela Wiser – Guia do utilizador do dispositivo Wiser Home

    Utilizar o dispositivo Utilizar o dispositivo Utilizar o dispositivo O Painel de Controlo do sensor permite-lhe ver se a janela/porta está aberta ou fechada. No separador Controlo, toque em Todos os dispositivos ou num separador da divisão onde está o sensor. Na página do painel de controlo do sensor, pode ver o seguinte: Estado da janela/porta (A) Histórico (B) Definições do dispositivo (C) Adicionar aos favoritos (D)
  • Välja driftläge

    Wiser magnetkontakt för fönster och dörr – Bruksanvisning för Wiser Home-enhet

    Välja driftläge Välja driftläge Välja driftläge Med Wiser Home-appen kan du välja driftsläge för sensorn, t.ex. fönster eller dörr. Tryck ikonen på startskärmen. Tryck på Enheter Fönster-/dörrsensor Driftläge (A) för att välja ett av följande alternativ (B): Fönster Dörr Dessutom kan du välja
  • Technical Data

    Ovalis - Connected Blind Control Switch – Wiser Home Device user guide

    External fuse protection 10 A circuit breaker Nominal current 4 A, cosφ = 0.6 Operating frequency 2405 - 2480 MHz Max. radio-frequency power transmitted < 10 mW Communication protocol Zigbee 3.0 certified
  • Historie

    Wiser Home – Systemhandbuch (Deutschland, Österreich)

    , Monate und Jahre) durch Tippen auf (A) ändern. Der Netzimport wird blau dargestellt, und die überschüssige Energie aus Solar und Batterie wird grün dargestellt. Sie können auf tippen und Verbrauch auswählen, um den Energieverbrauch einzelner Lasten anzuzeigen. Tippen Sie auf (A) und wählen Sie einen gewünschten Zeitrahmen aus.
  • Laitteen poistaminen

    Wiser-vesivuotoanturi – Wiser Home -laitteen käyttöopas

    Laitteen poistaminen Laitteen poistaminen Laitteen poistaminen Wiser Home -sovelluksella voit poistaa tunnistimen Wiser-järjestelmästä. Valitse aloitusnäytössä . Valitse Laitteet Vesivuotoanturi Poista (A). Lisäksi voit poistaa tunnistimen Wiser-järjestelmästä valitsemalla Ohjaus-välilehdellä
  • Mudar o nome do dispositivo

    Sensor fuga de água Wiser – Guia do utilizador do dispositivo Wiser Home

    Mudar o nome do dispositivo Mudar o nome do dispositivo Mudar o nome do dispositivo No ecrã inicial, toque em . Toque em Dispositivos Sensor fuga de água Nome do dispositivo (A). Além disso, pode mudar o nome do sensor tocando no separador Controlo, Sensor fuga de água Definições do dispositivo Nome do dispositivo (A).
  • Substituir as baterias

    Sensor fuga de água Wiser – Guia do utilizador do dispositivo Wiser Home

    Substituir as baterias Substituir as baterias Substituir as baterias Utilize uma chave de parafusos para remover os seis parafusos da tampa da bateria para aceder às baterias. Certifique-se de que substitui as baterias pela polaridade correta. Fixe a tampa da bateria e aperte os seis parafusos usando uma chave de fenda. O LED pisca sete vezes a verde e, em seguida, pára de piscar. Elimine as baterias usadas, de acordo com os regulamentos.
Page 530 of 985