DUG_Sensor fuga de água _WH-06

Substituir as baterias

  1. Utilize uma chave de parafusos para remover os seis parafusos da tampa da bateria para aceder às baterias.
  2. Certifique-se de que substitui as baterias pela polaridade correta.
  3. Fixe a tampa da bateria e aperte os seis parafusos usando uma chave de fenda.
    O LED pisca sete vezes a verde e, em seguida, pára de piscar.
    IMPORTANTE: Elimine as baterias usadas, de acordo com os regulamentos.

Comentários
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.