Showing 5,341 - 5,350 of 9,846 results

Page 535 of 985
  • Ändra ikonen och omfördela utrustningstypen

    Wiser Smart kontakt 16 A – Användarhandbok för Wiser Home-enhet

    Ändra ikonen och omfördela utrustningstypen Ändra ikonen och omfördela utrustningstypen Ändra ikonen och omfördela utrustningstypen Du kan ändra ikonen för enheten. På startskärmen trycker du på Enheter Smart kontakt. Tryck på Ikon, välj en ikon för utrustningstypen (A) och tryck på Spara (B). Om
  • Ejemplo de una automatización

    Sistema M y sistema D - Módulo soporte de tecla simple/doble conectado – Guía del usuario del dispositivo Wiser Home

    Ejemplo de una automatización Ejemplo de una automatización Ejemplo de una automatización En esta demostración se muestra cómo crear una automatización para cerrar la persiana al abrir la puerta durante el horario nocturno. Vaya a Automatización > para crear una automatización. Para añadir una
  • Tekniset tiedot

    Wiser-lattialämmityksen ohjausyksikkö / liitosnauha – Wiser Home -laitteen käyttöopas

    , vapaa tila Signaalin enimmäisvahvuus: 14 dBm (25 mW) Saastumisluokka: 2 Energialuokka: IV = 2 % Ohjelmistoluokka: A Sulakkeen luokitus: 3.15 A Releet: Normaalisti auki 2(1)A 3 W:n toimilaitteiden määrä kanavaa kohti: Vyöhykkeet 1 ja 2.....4 toimilaitetta Vyöhykkeet 3 ja 4.....2 toimilaitetta
  • En direct

    Wiser Home – Guide de l’utilisateur du système (France)

    En direct En direct En direct Fournit les données en direct sur la production d'énergie et la consommation dans votre domicile. Cette option vous aide à surveiller les sources d'énergie et à comprendre la quantité d'énergie utilisée par divers appareils. Depuis l'onglet , appuyez sur En direct. A
  • Quick Home Connect

    Unica - LED Variador de Luz Conectável – Manual do utilizador do dispositivo doméstico Wiser

    Quick Home Connect Quick Home Connect Quick Home Connect O Quick Home Connect é uma solução de conectividade sem fios para dispositivos Zigbee sem a necessidade de uma aplicação para hub ou smartphone. O Quick Home Connect é o seu ponto de partida para a automatização da casa sem fios. Executa
  • Lisäasetukset

    PowerTag Energy – Wiser Home Laitteen käyttöopas

    olet poistanut aurinkoenergiajärjestelmän, napauta (A) ja valitse Ei. Jos olet määrittänyt PowerTagin aurinkoenergiaksi tai aurinkoenergiaksi/akuksi (yhdistelmä), (A) kenttä Onko sinulla aurinkopaneelit? poistetaan käytöstä. Katso lisätietoja laitteen pariliittämisestä
  • Installieren des Geräts

    System M und System D - Connected Raumtemperaturregler 2 A, ZB – Wiser Home Geräte-Benutzerhandbuch

    Installieren des Geräts Installieren des Geräts Installieren des Geräts Weitere Informationen finden Sie in der Installationsanleitung für den Connected Raumtemperaturregler-Einsatz, 2 A, die mit diesem Produkt geliefert wird. Siehe die Installationsanleitung für den Connected Raumtemperaturregler
  • Troubleshooting in Quick Home Connect

    LK FUGA Wiser Push-button Switch – Wiser Home Device user guide

    -button switch The Wireless switch is not able to control the device reliably. The Wireless switch and the device are too far away from each other. Place the Wireless switch in a position closer to the device. The Wireless switch lost pairing. Pair the device again. Refer to Push-button switch The
  • Troubleshooting in Quick Home Connect

    LK One Wiser Push-button Switch – Wiser Home Device user guide

    -button switch The Wireless switch is not able to control the device reliably. The Wireless switch and the device are too far away from each other. Place the Wireless switch in a position closer to the device. The Wireless switch lost pairing. Pair the device again. Refer to Push-button switch The
  • Troubleshooting in Quick Home Connect

    LK FUGA Wiser Multiwire LED Push-button Dimmer – Wiser Home Device user guide

    -button dimmer The Wireless switch is not able to control the device reliably. The Wireless switch and the device are too far away from each other. Place the Wireless switch in a position closer to the device. The Wireless switch lost pairing. Pair the device again. Refer to Push-button dimmer The
Page 535 of 985