Showing 5,711 - 5,720 of 9,846 results

Page 572 of 985
  • Editing an automation

    LK FUGA® Wiser wireless PIR dimmer with neutral – Wiser Home Device user guide

    the settings. To remove a condition, slide the condition towards left and then tap (A) to delete it. Tap ⊕ Add conditions (B) to add new condition. To change the order of actions, tap the Then option, and hold an action, then drag and drop to the desired position. Tap Save to save the changes.
  • Removing the device

    Wiser 16 A Relay for Temperature Control – Wiser Home Device user guide

    Removing the device Removing the device Removing the device Using the Wiser home app, you can remove the relay from the Wiser system. To remove the relay: On the Home screen, tap . Tap Devices 16A Relay Delete (A).
  • Identifikation af enheden

    Wiser 16 A relæ til styring af temperatur – Brugervejledning til enheden

    Identifikation af enheden Identifikation af enheden Identifikation af enheden Ved hjælp af Wiser Home-appen kan du identificere relæet fra andre tilgængelige enheder i rummet. Sådan identificeres relæet: Tryk på på Hjem-skærmen. Tryk Enheder 16A relæ Identificer (A) for at omdøbe relæet. Denne funktion får relæ-LED'en til at blinke, så du kan identificere den faktiske enhed. Relæ-LED'en blinker, indtil du trykker på OK.
  • Ligar/desligar o módulo através da aplicação

    Micromódulo Variador Wiser – Guia do utilizador do dispositivo Wiser Home

    Ligar/desligar o módulo através da aplicação Ligar/desligar o módulo através da aplicação Ligar/desligar o módulo através da aplicação Utilizando a aplicação Wiser Home, pode ligar/desligar o módulo remotamente. Aceda ao separador Controlo, toque em Todos os dispositivos ou no separador da divisão, onde se encontra o variador. Toque em (A) para ligar/desligar. Também pode ligar/desligar o dispositivo quando o adiciona ao seu Favorito.
  • Technische Daten

    Wiser Jalousieaktor 1fach UP – Wiser Home Geräte-Benutzerhandbuch

    Technische Daten Technische Daten Technische Daten Nennspannung 220-240 V AC, 50/60 Hz Nennstrom 4 A, cosφ = 0,6 - 1,0 Jalousiekanal 1, mechanisch und elektronisch miteinander verriegelt Standby max. 0,3 W Betriebstemperatur 0 ºC bis 35 ºC Neutralleiter Erforderlich Anschlussklemmen Max. 2 x 2,5 mm
  • Configurar o dispositivo

    Termostato Radiador Wiser – Guia do utilizador do dispositivo Wiser Home

    A, ou Sensor de temperatura e humidade), o sistema calcula a temperatura média medida pelos dispositivos para controlar o aquecimento com base na temperatura global da divisão.Para mais informações, consulte Definir o dispositivo como fonte de temperatura.
  • Indstilling af aktiveringsperiode

    Wiser bevægelsessensor – Brugervejledning til Wiser Home-enheden

    funktionstasten, eller simulér bevægelsen). Tryk på Enheder Bevægelsessensor Aktiveringsperiode (A) for at vælge en af følgende muligheder (B): 15s 30s 45s 60s Derudover kan du indstille sensorens aktiveringsperiode ved at trykke på fanen Styring Bevægelsessensor Enhedsindstillinger Aktiveringsperiode (A). Hvis du ændrer aktiveringsperioden fra lang til kort varighed, forkortes batteriets levetid. Tryk på Færdig.
  • Solución de problemas

    Sensor de ventana/puerta Wiser – Guía del usuario del dispositivo Wiser Home

    Solución de problemas Solución de problemas Solución de problemas Causa Posible causa Solución El sensor activa la automatización/programación, pero no muestra el estado en la aplicación. Es posible que el sensor esté experimentando una actualización del firmware por el aire (OTA). Espere a que se
  • Shutter with tilting slats

    Ovalis - Connected Blind Control Switch – Wiser Home Device user guide

    Shutter with tilting slats Shutter with tilting slats Shutter with tilting slats On the Home screen, tap . Tap Devices Shutters Shutter with tilting slats. Tap Open duration/ Close duration (A) and enter the recorded shutter opening/closing time. Tap (B) and enter the slat tilt duration according
  • Device With Signal Issues

    Wiser Home – System User Guide (Germany, Austria)

    get details about devices experiencing signal issues. Device with signal issues: A Displays a list of all devices that are currently offline. B Lists devices experiencing weak signal strength. C Tap Signal & Solutions for detailed information about Zigbee signal strength and possible solutions.
Page 572 of 985