DUG_Motion Sensor_WH-06

Indstilling af aktiveringsperiode

Aktiveringsperiode er den tid, det tager sensoren at reagere, når der er registreret en bevægelse.
  1. Tryk på på Hjem skærmen.
    BEMÆRK: Før du anvender de nye indstillinger, skal du vække sensoren (tryk på funktionstasten, eller simulér bevægelsen).
  2. Tryk på Enheder > Bevægelsessensor > Aktiveringsperiode (A) for at vælge en af følgende muligheder (B):
    • 15s

    • 30s

    • 45s

    • 60s

    TIP: Derudover kan du indstille sensorens aktiveringsperiode ved at trykke på fanen Styring Bevægelsessensor > Enhedsindstillinger > Aktiveringsperiode (A).
    BEMÆRK: Hvis du ændrer aktiveringsperioden fra lang til kort varighed, forkortes batteriets levetid.
  3. Tryk på Færdig.
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Var dette nyttigt?