Showing 5,731 - 5,740 of 9,846 results

Page 574 of 985
  • Advanced device settings

    Exxact - Connected Thermostat Room/Floor 16 A – Wiser Home Device User Guide

    input. Making changes to advanced settings can severely impact your system, so be sure to understand its impact before applying any changes to the advanced settings.To do advanced settings: On the Home screen, tap . Tap Devices Flush Mount Thermostat Room settings Advanced Settings (A). Read the caution and tap OK.
  • About the device

    LK FUGA Wiser Push-button Switch – Wiser Home Device user guide

    About the device About the device About the device The LK FUGA ® Wiser Push-button Switch (hereinafter referred to as relay switch) is a push button device that can be used to switch LED, ohmic, inductive or capacitive loads manually or remotely. Control options Home control: To control the relay
  • Ställa in detekteringskänslighet

    Exxact – Rörelsedetektor med tryckknapp 10 A uppkopplad – Bruksanvisning för Wiser Home-enhet

  • Editing an automation

    Exxact - Connected Motion Sensor with Multiwire Dimmer – Wiser Home Device user guide

    the settings. To remove a condition, slide the condition towards left and then tap (A) to delete it. Tap ⊕ Add conditions (B) to add new condition. To change the order of actions, tap the Then option, and hold an action, then drag and drop to the desired position. Tap Save to save the changes.
  • Dépannage

    Unica - Détecteur de mouvement avec interrupteur 10 A connecté – Guide de l'utilisateur de l’appareil Wiser Home

    automatiquement lorsqu'un automatisme est déclenché. Réduire la temporisation d'action. La charge connectée ne s'active pas. Vérifiez l'alimentation. Éteignez et rallumez à nouveau l’appareil. Contrôlez la charge. Dans le cas d’un bouton-poussoir externe, vérifiez le câblage. L’appareil n’est pas prêt à être appairé une fois qu’il a été supprimé de l’application. Rétablissez les paramètres d’usine par défaut, voir Réinitialisation de l’appareil.
  • Brug af enheden

    Wiser Smat Plug 16 A – Brugervejledning til Wiser Home-enheden

    Brug af enheden Brug af enheden Brug af enheden Skærmen Styring gør det muligt for dig at tænde/slukke enheden og regulere forskellige indstillinger. Vælg stikket på fanen Styring, og styringsskærmen viser indstillingerne nedenfor. A Samlet energiforbrug i sessionen. B Tryk for at tænde/slukke
  • Cambio del icono y reasignación del tipo de equipo

    Enchufe inalámbrico Wiser 16A – Guía del usuario del dispositivo Wiser Home

    tipo de equipo (A) y pulse Guardar (B). Si ha instalado un enchufe y PowerTag, al cambiar el icono a otra categoría se eliminarán todos los datos históricos. Consulte Vista de energía de dispositivos individuales
  • Esimerkki automaatiosta

    Wiser-älypistoke 16 A – Wiser Home -laitteen käyttöopas

    -tila käytössä (A). Lue tiedot ja valitse OK. Aseta aika valitsemalla Milloin > Lisää aika > Ajanjakso > Päiväaika > Aseta. Lisää toiminto valitsemalla Sitten > Lisää toiminto > Laitteen hallinta > Älypistoke > Aseta. Voit kytkeä pistokkeen päälle/pois päältä. Lue tiedot ja
  • Redigera en automation

    Wiser Smart kontakt 16 A – Användarhandbok för Wiser Home-enhet

    villkor för att ändra inställningarna. Om du vill ta bort ett villkor drar du villkoret åt vänster och trycker sedan på (A) för att radera det. Tryck på Lägg till villkor (B) för att lägga till ett nytt villkor. Om du vill ändra ordningen på åtgärderna trycker du på alternativet Sedan och drar och släpper sedan en åtgärd till önskad position. Tryck på Spara för att spara ändringarna.
  • Setting the device location in the room

    Exxact - Connected Double Socket Outlet 16A – Wiser Home Device user guide

    Setting the device location in the room Setting the device location in the room Setting the device location in the room Using the Wiser Home app, you can assign your Socket outlet to any room (such as bedroom, living room, dining room etc.). On the Home page, tap . Tap Devices Connected Socket Location (A) to assign the Socket outlet to the existing room or a new room (B) and tap Submit.
Page 574 of 985