Showing 5,931 - 5,940 of 9,846 results

Page 594 of 985
  • Eliminación del dispositivo del sistema Wiser

    Schneider Charge – Guía del usuario del dispositivo Wiser Home

    dispositivo. Toque Ayuda y soporte técnico para ver el sitio web en el que puede encontrar respuestas a sus consultas. Toque Eliminar del sistema para que se solicite la ventana de confirmación. Toque OK para confirmar. La aplicación dirigirá al usuario a la página Inicio. Se eliminarán todos los datos relacionados con la aplicación.
  • Removing the device from Wiser system

    Wiser Multiwire Micro Module LED Dimmer – Wiser Home device user guide

    Removing the device from Wiser system Removing the device from Wiser system Removing the device from Wiser system Using the Wiser app, you can remove the dimmer from the system. On the Home screen, tap . Tap Devices Micromodule Dimmer Delete (A). Removing the device will reset the dimmer. After
  • Ajuste de la localización del dispositivo

    Control PowerTag – Guía del usuario del dispositivo

    Ajuste de la localización del dispositivo Ajuste de la localización del dispositivo Ajuste de la localización del dispositivo Puede añadir su dispositivo a cualquier habitación (como el dormitorio, el salón, el comedor, etc.). En la pantalla de Inicio, pulse . Pulse Dispositivos, seleccione en la
  • Getting to Know the Wiser System

    Wiser Home – System User Guide (Sweden, Finland)

    reports for connected Wiser devices. With a personal account and the Wiser Home App on a smartphone you can control and monitor connected Wiser devices from anywhere where the internet is available for both mobile phone and the Hub.
  • Tarifa

    Schneider Inverter y Boost – Guía del usuario del dispositivo Wiser Home

    cálculos de costes, es importante proporcionar los datos de tarifa correctos. Esto permite que el sistema refleje el coste real de su consumo de energía, lo que le ayuda a comprender mejor su consumo y a gestionar sus gastos de forma eficaz.El coste del consumo de energía se basa en el tipo de
  • About the device

    Exxact - Connected Thermostat Room/Floor 16 A – Wiser Home Device User Guide

    About the device About the device About the device The Connected Thermostat Room/Floor 16 A (hereinafter referred to as cFMT/thermostat) is mainly used for electric underfloor heating or electric radiators, but could also be used to control mains powered motorized valves or circulating pumps for
  • Redigera en automatisering

    Exxact – Uppkopplad rums-/golvtermostat 16 A – Användarhandbok för Wiser Home-enheter

    automatisering . Byt namn på automatiseringen. Tryck på varje villkor för att ändra inställningarna. Om du vill ta bort ett villkor drar du villkoret åt vänster och trycker sedan på (A) för att radera det. Tryck på Lägg till villkor (B) för att lägga till ett nytt villkor. Om du vill ändra ordningen på åtgärderna trycker du på alternativet Sedan och drar och släpper sedan en åtgärd till önskad position. Tryck på Spara för att spara ändringarna.
  • About the device

    Renova - Connected Thermostat Room/Floor 16 A – Wiser Home Device User Guide

    About the device About the device About the device The Connected Thermostat Room/Floor 16 A (hereinafter referred to as cFMT/thermostat) is mainly used for electric underfloor heating or electric radiators, but could also be used to control mains powered motorized valves or circulating pumps for
  • Redigera en automatisering

    Renova – Uppkopplad rums-/golvtermostat 16 A – Användarhandbok för Wiser Home-enheter

    automatisering . Byt namn på automatiseringen. Tryck på varje villkor för att ändra inställningarna. Om du vill ta bort ett villkor drar du villkoret åt vänster och trycker sedan på (A) för att radera det. Tryck på Lägg till villkor (B) för att lägga till ett nytt villkor. Om du vill ändra ordningen på åtgärderna trycker du på alternativet Sedan och drar och släpper sedan en åtgärd till önskad position. Tryck på Spara för att spara ändringarna.
  • Activer/désactiver l’appareil à l’aide de l’application

    Unica - Détecteur de mouvement avec interrupteur 10 A connecté – Guide de l'utilisateur de l’appareil Wiser Home

    Activer/désactiver l’appareil à l’aide de l’application Activer/désactiver l’appareil à l’aide de l’application Activer/désactiver l’appareil à l’aide de l’application Dans l’onglet Contrôle, appuyez sur Tous les appareils ou sur l’onglet de la pièce où se trouve l’appareil. Appuyez sur (A) pour
Page 594 of 985