Showing 5,991 - 6,000 of 9,846 results

Page 600 of 985
  • Handling QR code Issues

    Wiser Home – System User Guide (Spain and Portugal)

    Handling QR code Issues Handling QR code Issues Handling QR code Issues Condition Action If you are unable to find the QR code or if your hub is Wiser HubR, which does not support QR code scanning. Tap I can't find the correct QR code and proceed to Adding a Device. If the QR code is incorrect, a
  • Configurar interruptores conectados

    Micromódulo Variador LED Multifios Wiser – Manual do utilizador do dispositivo doméstico Wiser

    Configurar interruptores conectados Configurar interruptores conectados Configurar interruptores conectados Pode ligar um ou dois interruptores de botão de pressão mecânicos ao regulador. Cada interruptor pode ser configurado para controlar a luz individualmente ou para ativar um momento para ligar
  • Indicação LED

    Micromódulo Variador LED Multifios Wiser – Manual do utilizador do dispositivo doméstico Wiser

    Indicação LED Indicação LED Indicação LED Emparelhar o dispositivo Ação do utilizador Indicação LED Estado Prima brevemente o botão configurar/repor ou o botão de pressão 3 vezes. O LED pisca a cor de laranja uma vez por segundo. O modo de emparelhamento fica ativo durante 30 segundos. Quando o
  • Restablecimiento del modo de emparejamiento

    Control PowerTag – Guía del usuario del dispositivo

    Restablecimiento del modo de emparejamiento Restablecimiento del modo de emparejamiento Restablecimiento del modo de emparejamiento Si el PowerTag pierde la conexión con el Hub, puede volver a acceder al modo de emparejamiento para ponerlo en marcha en el sistema Wiser. Cuando el LED de Control
  • POISSA KOTOA -tila

    Renova - Huone/lattiatermostaatti 16 A ZB – Wiser verhokytkin -laitteen käyttöopas

    POISSA KOTOA -tila POISSA KOTOA -tila POISSA KOTOA -tila Poissa-tila (A) asettaa kaikki huoneet oletuslämpötilaan (16 °C). Se näkyy valintamerkillä kohdassa Automaatio -sivulla, kun se on aktiivinen, ja siihen pääsee Automaatio -valikosta napauttamalla Automaatio -välilehdestä Koti näytön
  • Näytön kirkkauden asettaminen

    Renova - Huone/lattiatermostaatti 16 A ZB – Wiser verhokytkin -laitteen käyttöopas

    näytön kirkkauden asettaminen: Valitse aloitusnäytössä . Napauta Laitteet Yhdistelmätermostaatti Huoneen asetukset Kirkkaus (A). Voit asettaa aktiivisen ja ei-aktiivisen kirkkauden liukupalkeilla. Aktiivisen näytön oletuskirkkaus on 100 %. Vaihteluväli on 1~100 %, ja asetuksen tarkkuus on 1
  • About the device

    Odace - Connected Multiwire Universal Rotary Dimmer LED – Wiser Home Device user guide

    About the device About the device About the device The Connected Multiwire Universal Rotary Dimmer LED (hereinafter referred to as dimmer) has a rotary knob that can be used to switch and dim ohmic, inductive or capacitive loads manually or remotely. Control options Home control: To control the
  • Solución de problemas

    Unica - Detector de movimiento con interruptor 10A conectado – Guía del usuario del dispositivo Wiser Home

    no se apaga automáticamente cuando se activa una automatización. Reducir el tiempo de retardo de la acción. La carga conectada no se activa. Compruebe la fuente de alimentación. Apague y vuelva a encender el dispositivo. Compruebe la carga. En caso de un pulsador externo, compruebe el cableado. El
  • Acionar notificações e alarmes

    Tomada inteligente Wiser 16A – Guia do utilizador do dispositivo Wiser Home

    Acionar notificações e alarmes Acionar notificações e alarmes Acionar notificações e alarmes Através da aplicação Wiser Home, pode definir alarmes para notificar o consumo excessivo ou a ausência de consumo de cargas. Cada dispositivo pode ter um alarme de consumo excessivo e um de ausência de
  • Wiser vattenläckage sensor Bruksanvisning för Wiser Home-enhet

    parkoppla enheten manuellt och går vidare till steg 4. Om QR-koden är fel visas meddelandet Felaktig QR-kod skannad. Tryck påJag kan inte skanna QR-koden och välj ett av följande alternativ:• (A): Ange Mac-adress/EUI-64 och Installationskod och tryck sedan på Anslut. Appen verifierar om Mac
Page 600 of 985