DUG_PTC_WH-05

Restablecimiento del modo de emparejamiento

Si el PowerTag pierde la conexión con el Hub, puede volver a acceder al modo de emparejamiento para ponerlo en marcha en el sistema Wiser.

  1. Cuando el LED de Control PowerTag parpadea en rojo, indica una pérdida de comunicación entre el Wiser Hub y el Control PowerTag. Espere 4 minutos hasta que el LED parpadee en rojo varias veces por segundo.

    NOTA: Si se observa una pérdida ocasional de comunicación, el LED parpadea en rojo 1 vez.
  2. A continuación, pulse el botón de configuración de PowerTag durante > 10 s para reiniciar el dispositivo.


Después del reinicio, el LED de estado parpadea en ámbar. PowerTag entra en modo de emparejamiento.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

¿Le ha resultado útil?