Showing 6,021 - 6,030 of 9,846 results

Page 603 of 985
  • Exportar el historial de cargos

    EVlink Home Smart – Manual del usuario del dispositivo Wiser Home

    más información, consulte En directo. Pulse en cada ciclo de carga para ver el coste de carga de la sesión. Pulse (A) y, a continuación, pulse Exportar historial de carga (B) para exportar el historial de carga. Para garantizar el funcionamiento correcto, utilice el procedimiento recomendado por Microsoft para importar el archivo CSV en Excel. Su informe histórico se exportará en formato CSV.
  • Anti-Tripping Management

    Mureva EVlink – Wiser Home Device User Guide

    algorithm designed to prevent global overconsumption. It achieves this by reducing setpoints and shutting down specific loads, ensuring that overall energy consumption stays within a predefined limit. With the integration of Wiser Home, users gain enhanced control over the loads monitored by the
  • Mantenimiento y limpieza

    Alarma de humo Wiser - 230V – Guía del usuario del dispositivo Wiser Home

    polvo, la suciedad o la grasa de la cocina acumulados. Aplique una pequeña cantidad de spray superficial contra insectos a un paño y limpie alrededor de las alarmas de humo cada 3 a 6 meses para mitigar la penetración de insectos. Pruebe siempre la alarma de humos después de limpiarla. Para obtener
  • LED Indication

    Exxact - Connected Relay Switch 10 A – Wiser Home Device user guide

    Status Press the push-button 3 times and hold it down once for > 10 s. After 10 s, the LED blinks red. The relay switch is in reset mode. It is reset to the factory settings after 10 seconds. The relay switch then restarts and the LED blinks green for a few seconds and then stays amber
  • Selección del tipo de dispositivo

    Sistema M y sistema D - Módulo soporte de tecla simple/doble conectado – Guía del usuario del dispositivo Wiser Home

    . Puede cambiar el tipo de dispositivo a Persiana con lamas basculantes si dispone de una función de inclinación. En la pantalla de inicio, pulse . Pulse Dispositivos Persianas. Pulse (A) y seleccione un tipo de dispositivo. Si el tipo de dispositivo está seleccionado como Persiana con lamas basculantes, pulse (B) y seleccione un tipo de lamas (C). Pulse Aceptar.
  • Tekniset tiedot

    Wiser kytkinmoduuli ZB – Wiser Home -laitteen käyttöopas

    Tekniset tiedot Tekniset tiedot Tekniset tiedot Nimellinen teholuokitus kuormatyypille Hehkulamppu 2200 W Halogeenilamppu 2 000 W Rautasydänmuuntaja 500 VA Moottori 1000 VA Elektroninen alasmuuntaja 1050 VA Kapasitiivinen kuorma 10 A, 140 µF Loistelamppu 100 W LED 200 W Boileri 2 000 W
  • Eliminación del dispositivo del sistema Wiser

    Micro módulo control de persianas Wiser – Guía del usuario del dispositivo Wiser Home

    la persiana > Eliminar (A). Al eliminar el dispositivo, el micromódulo se restablecerá. El LED comienza a parpadear en ámbar, lo que indica que el micromódulo está listo para emparejarse. Si se produce un problema durante el emparejamiento o el reinicio del micro módulo, consulte la sección Reinicio manual del dispositivo.
  • Solución de problemas

    Termostato de habitación Wiser – Guía del usuario del dispositivo Wiser Home

    Wiser Hub es débil o no está conectada a la red wifi. Compruebe si hay una señal Wi-Fi . No se puede establecer la temperatura de la habitación, e l control está deshabilitado. Compruebe en los detalles de la habitación si únicamente el termostato de habitación se encuentra solo en la habitación y si el hub no está conectado al relé de caldera. Añadir un dispositivo de calefacción a esta habitación permitirá controlar la temperatura.
  • Handling QR code Issues

    Wiser Home – System User Guide (France)

    Handling QR code Issues Handling QR code Issues Handling QR code Issues Condition Action If you are unable to find the QR code or if your hub is Wiser HubR, which does not support QR code scanning. Tap I can't find the correct QR code and proceed to Adding a Device. If the QR code is incorrect, a
  • Redefinir o dispositivo no Quick Home Connect

    Unica - Tomada conectável 16A – Guia do utilizador do dispositivo Wiser Home

    Redefinir a tomada Quando a reinicialização for realizada com sucesso. O interruptor e o dispositivo sem fios voltam às predefinições de fábrica. Integração no Sistema Wiser Se pretender integrar os dispositivos no Sistema Wiser, redefina todos os dispositivos no Home Quick Connect e consulte o emparelhamento do dispositivo com o Wiser Hub.
Page 603 of 985