DUG_Smoke alarm DC_WH-04

Dispositivos de interconexión sin Wiser Hub

Las alarmas de humo pueden conectarse directamente entre sí a través de conexiones de radiofrecuencia incluso sin una red Wiser Hub.

IMPORTANTE: Gire el interruptor de encendido hasta la posición ON en todos los dispositivos.
  1. Identifique una alarma de humo y márquela como primaria con una etiqueta suministrada. Otras alarmas de humo se consideran secundarias.

  2. Realice 3 pulsaciones cortas del botón de Prueba/Silencio en un plazo de 2 s en la alarma de humo primaria.


    El LED de standby se enciende durante 30 s cuando se encuentra en el modo de emparejamiento.

  3. Identifique una alarma de humo secundaria y realice 3 pulsaciones cortas del botón de Prueba/Silencio en un plazo de 2 s.


    El LED de standby parpadea 3 veces en ambas alarmas de humo primaria y secundaria, lo que indica que la conexión de radiofrecuencia se ha realizado correctamente. A continuación, en la alarma de humos primaria, el LED de standby vuelve a encenderse durante 30 s.

Repita el paso 3 en todas las alarmas de humo secundarias.

NOTA: Para salir del modo de emparejamiento, realice 3 pulsaciones cortas (<0,5 s) del botón de Prueba/Silencio de la alarma de humos primaria. El LED de standby se apaga para indicar que la alarma de humo primaria no está en modo de emparejamiento.

IMPORTANTE: Para asegurarse de que la interconexión es correcta, realice una prueba de interconexión en todas las alarmas de humo antes y después de la instalación. Consulte la sección .Prueba de los dispositivos interconectados

Comentarios
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.